earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Как

Как


Продукты: Operator Display
Функции: Администрирование, Управление пользователями
Версия продукта: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
08.09.2021

Конфигурирование пользовательских настроек

Конфигурирование пользовательских настроек предназначено для задания настроек всех пользователей на данной панели оператора.

Показать больше
action_close

В качестве администратора можно добавлять и удалять учетные записи пользователей и настраивать параметры пользователей, такие как миимальные требования к паролю.

Примечание

ВОЗМОЖНОЕ НАРУШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ, ЦЕЛОСТНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ

  • Обязательно выбирайте для пользователя роль с самыми низкими привилегиями, которые необходимы для выполнения его обязанностей.

  • Обязательно создавайте уникальную учетную запись для каждого человека.

  • Совместное использование учетных записей несколькими лицами запрещено.

  • При создании имени пользователя или отображаемого имени необходимо принимать во внимание региональные требования к конфиденциальности информации, поскольку имена пользователей отображаются в журналах событий.

  • Необходимо обеспечить уникальность имен пользователей, что должно способствовать возможности четкого отслеживания их действий. Например, избегайте одновременного создания пользователей с именами «User1» и «User 1».

Невыполнение этих указаний может привести к несанкционированному доступу к системе или раскрытию конфиденциальной информации.

Создание учетной записи пользователя

При создании нового пользователя необходимо ввести имя пользователя, отображаемое имя, роль и пароль.

Имя пользователя

Имя пользователя должно состоять не менее чем из трех символов, при этом использовать пробелы не допускается.

Отображаемое название

Отображаемое имя должно состоять не менее чем из трех символов, при этом использовать пробелы в начале, в конце и несколько пробелов подряд не допускается.

Роль

Панель оператора поддерживает управление пользователями в трех ролях; администратор, техник и просмотр.

Таблица: Безопасное управление учетными записями

Задачи

Администратор

Техник

Просмотр

Просмотр свойств и сигналов тревоги BACnet

Да

Да

Да

Установка/принудительная установка точек BACnet

Да

Да

Подтверждение сигналов тревоги BACnet

Да

Да

Просмотр журналов событий

Да

Да

Да

Экспорт журналов на USB-носитель

Да

Да

Изменение конфигурации панели оператора

Да

Обновление прошивки панели оператора

Да

Добавление/удаление пользователей

Да

Пароль

Минимальное количество символов и обязательное количество строчных, числовых и специальных символов при создании пароля зависит от настроек параметров панели оператора.

Более подробную информацию см. Создание пользователя .

Конфигурирование учетной записи пользователя

Настройке поддаются следующие параметры пользователя панели оператора:

Время ожидания при бездействии

В соответствии с настройкой по умолчанию через 15 минут бездействия происходит выход пользователя из системы. Время ожидания можно установить от 1 до 60 минут.

Количество неудачных попыток входа

В соответствии с настройкой по умолчанию после 5 неудачных попыток входа в систему происходит блокировка пользователя на 10 минут. Количество неудачных попыток входа в систему можно установить от 1 до 10.

Время блокировки пользователя

В соответствии с настройкой по умолчанию после 5 неудачных попыток входа в систему происходит блокировка пользователя на 10 минут. Время блокировки пользователя можно установить от 1 до 60 минут.

Минимальное количество символов в пароле

В соответствии с настройкой по умолчанию минимальное количество символов в пароле равно 8. Минимальное количество символов в пароле можно настроить от 4 до 128. Максимальное количество символов в пароле всегда равно 128.

Минимальное количество строчных символов

В соответствии с настройкой по умолчанию минимальное количество строчных символов равно 1. Минимальное количество строчных символов можно настроить от 0 до 128.

Минимальное количество прописных символов

В соответствии с настройкой по умолчанию использовать прописные символы не обязательно (0). Можно настроить минимальное количество прописных символов от 0 до 128.

Минимальное количество числовых символов

В соответствии с настройкой по умолчанию минимальное количество числовых символов равно 1. Минимальное количество числовых символов можно настроить от 0 до 128.

Минимальное количество специальных символов

В соответствии с настройкой по умолчанию минимальное количество специальных символов равно 1. Минимальное количество специальных символов можно настроить от 0 до 128.

Допускается использовать следующие специальные символы:

!*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~

Примечание

Панель оператора выдает предупреждение, если общее количество строчных, прописных, числовых и специальных символов превысит 128.

Более подробную информацию см. Конфигурирование пользовательских настроек .

Порядок конфигурирования пользовательских настроек
  1. На панели оператора нажмите кнопку меню

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. В меню нажмите Настройки .

  3. На экране Настройки панели оператора нажмите Пользовательские настройки .

  4. На экране Пользовательские настройки при помощи кнопок + или отредактируйте значение каждой пользовательской настройки.

    Примечание

    Панель оператора выдает предупреждение, если общее количество строчных, прописных, числовых и специальных символов превысит 128.

  5. Нажмите OK .

  • Администрирование учетных записей пользователей
  • Экран «Пользовательские настройки»