Productos Operator Display
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2021
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Configurar hora y fecha

Configure la fecha y hora para garantizar que la pantalla del operador muestra la fecha y hora correctas.

Mostrar más
action_close

La pantalla del operador recibe fechas y horas desde un patrón de tiempo en la red BACnet. En sistemas más pequeños donde no haya un patrón de tiempo disponibile, la pantalla del operador puede configurarse para enviar su fecha y hora a los dispositivos conectados.

Recibir fecha y hora

Cuando la pantalla del operador recibe la fecha y hora desde un patrón de tiempo en la red BACnet, todos los retrasos en los registros se muestran con la fecha y hora recibidas desde la red BACnet. La configuración de fecha y hora en la pantalla del operador se aplica temporalmente hasta que se reciba la nueva actualización de fecha y hora desde la red BACnet

Los retrasos de alarma se muestran en la pantalla del operador con la fecha y hora locales en el dispositivo que notifica la alarma.

Aviso

Si dicho dispositivo se ubica en un huso temporal distinto, la pantalla del operador no realiza ningún ajuste temporal.

Configuración de patrón de tiempo

Cuando la pantalla del operador se configura como patrón de tiempo, envía su fecha y hora a los dispositivos conectados una vez cada hora. La pantalla del operador también envía su fecha y hora cuando un dispositivo fuera de línea se conecta de nuevo y cuando la fecha y hora están configuradas en la pantalla del operador.

Todos los retrasos en registros y alarmas se muestran con la fecha y hora configuradas en la pantalla del operador. Para obtener más información, consulte Configurar hora y fecha .

Aviso

La pantalla del operador no realiza los ajustes de horario de verano forma automática.

En la pantalla de configuración de BACnet, el patrón de tiempo de la pantalla del operador se indica mediante el interruptor Patrón de tiempo

 
action_zoom_plus_stroke
, de color gris oscuro.

Administración de fecha y hora

Como administrador, puede configurar la pantalla del operador como patrón de tiempo y enviar su fecha y hora a los dispositivos conectados.

La pantalla del operador recibe la fecha y hora desde la red BACnet  a través del servicio Sincronización temporal local. El servicio Sincronización temporal está configurado en el software EcoStruxure Building Operation.

Si la pantalla del operador y los dispositivos conectados reciben su hora desde la red BACnet , evite configurar la pantalla del operador como el patrón de tiempo. Como patrón de tiempo, la pantalla del operador ignora la fecha y hora que recibe de la red BACnet, pero los dispositivos reciben fecha y hora tanto de la red BACnet como de la pantalla del operador. Se aplican la fecha y hora que reciben en último lugar. Para obtener más información, consulte Configurar la pantalla del operador como patrón de tiempo .

Para configurar hora y fecha
  1. En la pantalla del operador, pulse el botón de menú

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. En el menú, pulse Configuración .

  3. En la pantalla Configuración de la pantalla del operador , pulse Hora .

  4. En la pantalla Fecha y hora , pulse - o + para seleccionar el año, mes, fecha, hora y minutos.

  5. Pulse Aceptar .

    Aviso

    La pantalla del operador no realiza los ajustes de horario de verano forma automática.

  • Gestión de la fecha y hora
  • Pantalla Fecha y hora