Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
14/09/2021
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Configuration de la date et de l'heure

La configuration de la date et de l'heure vous permet de vous assurer que l'affichage Operator Display affiche la date et l'heure correctes.

Afficher plus
action_close

Operator Display reçoit la date et l'heure d'une horloge maître sur le réseau BACnet. Dans les petits systèmes, où aucune horloge maître n'est disponible, l'Operator Display peut être configuré pour envoyer sa date et son heure aux contrôleurs connectés.

Obtention de la date et de l'heure

Quand Operator Display reçoit la date et l'heure d'une horloge maître sur le réseau BACnet, tous les horodatages dans les journaux sont affichés avec la date et l'heure reçues du réseau BACnet. La configuration de la date et de l'heure dans Operator Display est temporairement appliquée jusqu'à ce que la prochaine mise à jour de la date et de l'heure du réseau BACnet soit reçue.

Les horodatages des alarmes sont affichés sur l'affichage de l'Operator Display avec la date et l'heure locales du contrôleur signalant l'alarme.

Déclaration

Si le contrôleur signalant une alarme se trouve dans un fuseau horaire différent, Operator Display n'effectue aucun réglage de fuseau horaire.

Configuré en tant qu'horloge maître

Si Operator Display est configuré en tant qu'horloge maître, il envoie sa date et son heure aux contrôleurs connectés une fois par heure. Operator Display envoie également sa date et son heure lorsqu'un contrôleur hors ligne se reconnecte et lorsque la date et l'heure sont configurées dans lOperator Display

Tous les horodatages dans les journaux et les alarmes sont affichés avec la date et l'heure configurées dans Operator Display. Pour plus d'informations, voir Configuration de la date et de l'heure .

Déclaration

Operator Display ne règle pas automatiquement l'heure d'été (DST).

Dans l'écran de configuration BACnet, une horloge maître de l'Operator Display est indiquée par le fait que le bouton à bascule Horaire maître

 
action_zoom_plus_stroke
est gris foncé.

Gestion de la date et de l'heure

En tant qu'administrateur, vous configurez si Operator Display correspond à l'horloge maître et envoie sa date et son heure aux contrôleurs connectés.

Operator Display reçoit la date et l'heure du réseau BACnet via le service de synchronisation de l'heure locale. Le service de synchronisation de l'heure locale est configuré dans le logiciel EcoStruxure Building Operation.

Si Operator Display et les contrôleurs connectés reçoivent leur heure du réseau BACnet, évitez de configurer Operator Display en tant qu'horologe maître. S'il est défini comme l'horloge maître, Operator Display ignore la date et l'heure qu'il reçoit du réseau BACnet, mais les contrôleurs reçoivent la date et l'heure à la fois du réseau BACnet et de l'Operator Display. La date et l'heure les plus récentes reçues sont appliquées. Pour plus d'informations, voir Configuration de l'Operator Display comme horloge maître .

Pour configurer la date et l'heure
  1. Dans Operator Display, appuyez sur le bouton de menu

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Dans le menu, appuyez sur Paramètres .

  3. Dans l'écran Paramètres de l'Operator Display , appuyez sur Heure .

  4. Dans l'écran Date/Heure , appuyez sur - ou + pour sélectionner l'année, le mois, la date, l'heure et les minutes.

  5. Appuyez sur OK .

    Déclaration

    Operator Display ne règle pas automatiquement l'heure d'été (DST).

  • Gestion de la date et de l'heure
  • Écran Date/Heure