earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Как

Как


Продукты: Operator Display
Функции: Базовые функции
Версия продукта: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
07.09.2021
Нажмите для просмотра обновленной версии, которая еще не переведена

Настройка даты и времени

Настройка даты и времени выполняется для того, чтобы обеспечить правильное отображение даты и времени на панели оператора.

Показать больше
action_close

Панель оператора получает дату и время от диспетчера времени по сети BACnet. В сетях малого размера, где диспетчер времени отсутствует, панель оператора можно настроить на отправку ее даты и времени на подключенные устройства.

Получение даты и времени

Когда панель оператора получает дату и время от диспетчера времени по сети BACnet, все метки времени в журналах отображаются с датой и временем, полученными из сети BACnet. Настройка даты и времени на панели оператора применяется временно до получения следующего обновления даты и времени из сети BACnet.

Метки времени сигналов тревоги отображаются на панели оператора с локальной датой и временем устройства, подающего сигнал тревоги.

Примечание

Если устройство, подающее сигнал тревоги, находится в другом временном поясе, панель оператора не делает поправку на временной пояс.

Настройка в роли диспетчера времени

Когда панель оператора настроена в роли диспетчера времени, она отправляет свою дату и время на подключенные устройства один раз в час. Панель оператора также отправляет свою дату и время, когда отключенное от сети устройство снова подключается к сети, и после настройки даты и времени на панели оператора.

Все метки времени в журналах и сигналах тревоги отображаются с датой и временем, установленными на панели оператора. Более подробную информацию см. Настройка даты и времени .

Примечание

Панель оператора не выполняет автоматически переход на летнее время (DST).

Если панель оператора настроена в роли диспетчера времени, на экране «Настройка BACnet» это обозначается темно-серым цветом переключателя Диспетчер времени

 
action_zoom_plus_stroke
.

Администрирование даты и времени

Обладая правами администратора, можно настроить панель оператора на работу в роли диспетчера времени, при которой она будет отправлять свою дату и время на подключенные устройства.

Панель оператора получает дату и время из сети BACnet при помощи службы синхронизации локального времени. Служба синхронизации локального времени настраивается в программном обеспечении EcoStruxure Building Operation.

Если панель оператора и подключенные устройства получают время из сети BACnet , необходимо, чтобы панель оператора не была настроена в роли диспетчера времени. В роли диспетчера времени панель оператора игнорирует дату и время, получаемые ей из сети BACnet, но устройства получают дату и время одновремено из сети BACnet и с панели оператора. Применяется последняя дата и время, полученная устройствами. Более подробную информацию см. Настройка панели оператора в роли диспетчера времени .

Порядок настройки даты и времени
  1. На панели оператора нажмите кнопку меню

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. В меню нажмите Настройки .

  3. На экране Настройки панели оператора нажмите Время .

  4. На экране Дата / Время при помощи кнопок или + установите год, месяц, число, часы и минуты.

  5. Нажмите OK .

    Примечание

    Панель оператора не выполняет автоматически переход на летнее время (DST).

  • Управление датой и временем
  • Экран «Дата / Время»