Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
14/09/2021

Modification du mot de passe

Vous modifiez un mot de passe pour mettre à jour votre accès à l'affichage Operator Display.

Afficher plus
action_close

Operator Display authentifie les utilisateurs au moyen d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.

L'administrateur système crée un compte utilisateur avec vos autorisations nécessaires afin que vous puissiez accéder à l'Operator Display et effectuer les tâches qui vous sont assignées. Pour plus d'informations, voir Connexion à l'Operator Display .

Déclaration

IMPACT POSSIBLE SUR LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME

  • Nettoyez l'écran après utilisation pour éviter que les empreintes digitales résultant de la saisie du mot de passe ne restent sur l'écran.

  • Ne partagez pas des comptes entre plusieurs personnes.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la perte de données ou l'endommagement des équipements.

L'Operator Display prend en charge trois types d'utilisateurs différents :

Administrateur

Gestionnaire de bâtiment qui a un accès complet à la configuration de l'Operator Display, y compris l'administration des utilisateurs.

Technicien

Agent de maintenance ou concierge qui utilise l'Operator Display pour interagir avec les contrôleurs sans pouvoir modifier la configuration.

Opérateur

Agent de sécurité qui peut afficher les fonctionnalités de l'Operator Display, comme les alarmes, mais n'est pas autorisé à effectuer des actions.

Mots de passe

Le nombre minimum de caractères et le nombre de caractères minuscules, numériques et spéciaux requis lorsque vous créez un mot de passe dépendent de la façon dont les paramètres utilisateur de l'Operator Display sont configurés.

Lorsque vous modifiez votre mot de passe, les exigences relatives au mot de passe de l'Operator Display s'affichent dans l'écran Changer le mot de passe. Pour plus d'informations, voir Modification du mot de passe .

Les caractères spéciaux suivants peuvent être utilisés :

!*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~

Administration des utilisateurs

En tant qu'administrateur, vous ajoutez et supprimez des comptes utilisateur et configurez les paramètres utilisateur, tels que les exigences minimales relatives aux mots de passe.

Pour plus d'informations, voir Administration des comptes utilisateur .

Pour modifier un mot de passe
  1. Dans Operator Display, appuyez sur le bouton de menu

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Dans le menu, appuyez sur le nom d'utilisateur.

  3. Dans l'écran du profil utilisateur, appuyez sur Changer le mot de passe .

  4. Dans l'écran Changer le mot de passe , dans le champ Mot de passe actuel , saisissez votre mot de passe actuel.

  5. Dans le champ Nouveau mot de passe , saisissez le nouveau mot de passe.

    Déclaration

    Les caractères spéciaux suivants peuvent être utilisés :

    !*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~

  6. Dans le champ Confirmer le mot de passe , saisissez à nouveau le mot de passe.

  7. Appuyez sur Enregistrer .

  • Gestion des comptes utilisateur
  • Écran du profil utilisateur
  • Écran Changer le mot de passe