Utilizza la schermata configurazione BACnet per configurare la comunicazione di rete BACnet/IP.
Componente |
Descrizione |
Numero istanza |
Digita il numero di istanza BACnet. Questa attività richiede le autorizzazioni di amministratore. |
Porta |
Digita il numero della porta di comunicazione. Questa attività richiede le autorizzazioni di amministratore. |
Tentativi APDU |
Digita il numero massimo di volte in cui un'unità di dati del protocollo di applicazione sarà ritrasmessa Questa attività richiede le autorizzazioni di amministratore. |
Timeout APDU |
Digita il tempo in millisecondi per il quale il driver attenderà una risposta da un dispositivo dopo aver inviato una richiesta. Questa attività richiede le autorizzazioni di amministratore. |
Timeout segmento APDU |
Digitare la quantità di tempo in millisecondi tra la ritrasmissione di un segmento di un'unità di dati del protocollo di applicazione Questa attività richiede le autorizzazioni di amministratore. |
Livello Priorità Forzatura |
Tocca + o - per configurare il livello di priorità al quale verranno applicate le azioni di forzatura. Per maggior informazioni, consulta Modifica valore . Questa attività richiede le autorizzazioni di amministratore. |
Master orario |
Tocca per determinare se il display operatore imposta l'ora per tutti i dispositivi collegati. Questa attività richiede le autorizzazioni di amministratore. |
Nome del dispositivo |
Digita un nome univoco per questo dispositivo. Questa attività richiede le autorizzazioni di amministratore. |
Descrizione del dispositivo |
Digita una descrizione univoca per questo dispositivo. Questa attività richiede le autorizzazioni di amministratore. |