earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Conceito

Conceito


Produtos: Operator Display
Funcionalidades: Alarmes
Versão do produto: 3.3, 2022, 2023, 2024
10-09-2021

Tratamento do alarme

arrow1_rotationConfirmação arrow1_rotationEstados de alarme arrow1_rotationIndicações

Quando uma entrada, saída ou valor num dispositivo ligado são configurados para gerar um alarme, a Apresentação do Operador permite-lhe ver e confirmar o alarme. As entradas, saídas ou valores podem ser configurados para gerar um alarme quando este está, por exemplo, fora do intervalo, ou num estado de falha.

No ecrã Alarmes, são apresentados os alarmes ativos e repostos que não foram confirmados. No ecrã Alarme também obtém informações como o estado do alarme, o nome da entrada, saída ou valor que gera o alarme, e a mensagem do alarme. Para mais informações, consulte Ecrã Alarmes .

Confirmação

Ao confirmar um alarme ativo, informa os outros utilizadores que viu e assumiu responsabilidade pelo problema que causa o alarme. Confirmar um alarme não significa necessariamente que irá resolver pessoalmente a causa do alarme. Ao confirmar um alarme ativo, a cor e o ícone do alarme no painel de alarmes muda. Também pode confirmar alarmes repostos para os remover do ecrã de alarmes. Para mais informações, consulte Confirmar um alarme .

Ícone

Estado de alarme

Descrição

 
action_zoom_plus_stroke

Alarme

Indica um alarme ativo no estado do alarme que não foi confirmado.

 
action_zoom_plus_stroke

Falha

Indica um alarme ativo no estado de falha que não foi confirmado.

 
action_zoom_plus_stroke

Confirmado

Indica um alarme ativo que foi confirmado.

 
action_zoom_plus_stroke

Reposição

Indica um alarme reposto que não foi confirmado.

(nenhum alarme)

Normal

Ao confirmar um alarme reposto, este é removido da lista.

Estados de alarme

Ao ver o ecrã de detalhes de alarme de um alarme, obtém informações mais detalhadas sobre o alarme, como estado do alarme, estado do evento, texto do estado do evento, tipo de transição e mensagem de alarme. Para mais informações, consulte Ecrã de detalhes de alarme .

As mensagens de alarme podem ser personalizadas no software EcoStruxure Building Operation para apresentarem mais informações sobre o alarme. Se a mensagem de alarme não estiver personalizada, é apresentado o estado do evento.

A tabela abaixo descreve os estados do evento, textos do estado do evento, tipos de transição e mensagens de alarme que são apresentados dependendo do estado de alarme em que está o alarme.

Tabela: Detalhes de alarme

Ícone

Estado de alarme

Estado do evento

Texto do estado do evento

Tipo de transição

Mensagem

 
action_zoom_plus_stroke

Alarme

Desligado-Normal a

Limite superior a

Limite inferior a

Segurança de vida a

Desligado-Normal

Para desligado-normal

Desligado-Normal a

Limite superior a

Limite inferior a

Segurança de vida a

 
action_zoom_plus_stroke

Falha

Falha

Falha

Para falha

Falha

 
action_zoom_plus_stroke

Confirmado

Desligado-Normal a

Limite superior a

Limite inferior a

Segurança de vida a

Desligado-Normal

Para desligado-normal

Desligado-Normal a

Limite superior a

Limite inferior a

Segurança de vida a

 
action_zoom_plus_stroke

Confirmado

Falha

Falha

Para falha

Falha

 
action_zoom_plus_stroke

Repor

Normal

Normal

Para normal

Normal

(nenhum alarme)

Normal

(nenhum alarme)

(nenhum alarme)

(nenhum alarme)

(nenhum alarme)

  1. O estado do evento apresentado depende do tipo de alarme.

Indicações

Um círculo vermelho no ícone dos alarmes

 
action_zoom_plus_stroke
na barra de ferramentas indica que existe pelo menos um alarme ativo que não foi confirmado.

O LED de Apresentação do Operador indica que está presente um alarme ativo.

Tabela: Padrões do LED

Padrões do LED

Condição

Cor de laranja, a piscar

A Apresentação do Operador está a ser iniciada.

Verde, fixo (durante o funcionamento)

Não existem alarmes ativos.

Vermelho, a piscar (durante o funcionamento)

Existe pelo menos um alarme ativo que não foi confirmado.

Vermelho, fixo (durante o funcionamento)

Existe pelo menos um alarme ativo, mas todos os alarmes foram confirmados.

  • Visão global da Apresentação do Operador
  • Ecrã Alarmes
  • Confirmar um alarme
  • Ecrã de detalhes de alarme