earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
13/09/2021

Ajout d'un événement spécial à date calculée

Vous créez une exception de date calculée dans un programme horaire pour définir une exception pour un événement récurrent dans le programme horaire.

Afficher plus
action_close

Un événement spécial a lieu à la place des événements hebdomadaires planifiés pour une date unique, une plage de dates ou une date calculée.

Par exemple, vous créez un événement spécial en mars pour un cours d'aérobic intensif au gymnase pour ouvrir une bouche d'air à 100 % entre 06h30 et 17h00 tous les mercredis du mois de mars. Cet événement spécial prime sur les événements hebdomadaires planifiés régulièrement le mercredi.

Lors de la planification d'événements spéciaux, vous pouvez utiliser trois types d'exception pour assurer la flexibilité et le contrôle de votre programme horaire.

Événements spéciaux à date unique

Un événement spécial à date unique peut se produire un jour ponctuel ou vous pouvez utiliser les options disponibles pour que l'événement se produise plusieurs jours. Les options telles que N'importe quelle année et Tous les jours offrent de la flexibilité à une date unique.

Par exemple, pour planifier un événement à date unique de sorte qu'il se produise le 31 octobre de chaque année, vous pouvez sélectionner les options de date unique suivantes :

  • Année : N'importe quelle année

  • Mois : Octobre

  • Jour du mois : 31

  • Jour de la semaine : Jour quelconque

Pour plus d'informations, voir Ajout d'un événement spécial à date unique .

Événement spécial Plage dates

Un événement spécial à plage de dates est un événement qui dure pendant une période donnée. En plus d'un jour du mois spécifique, vous pouvez planifier des exceptions quotidiennes en sélectionnant une heure de début et une heure de fin pour offrir la flexibilité d'une plage de dates.

Par exemple, pour planifier un événement spécial entre le premier jour de juillet et le dernier jour d'août, avec la priorité 16, mais chaque jour de 08h00 à 17h00, avec la valeur 15.50, sélectionnez :

  • Priorité : 16

  • Date de début : 2021-07-01

  • Date de fin : 2021-08-31

  • Heure de début : 08:00

  • Heure de fin : 17:00

  • Valeur : 15.50

Pour plus d'informations, voir Ajout d'un événement spécial à plage de dates .

Événements spéciaux calculés

Une date calculée est un événement spécial récurrent. Outre un mois et une semaine spécifiques, vous pouvez sélectionner Mois quelconque et N'importe quelle semaine ou Dernière semaine , pour fournir une date calculée flexible.

Par exemple, pour planifier un événement spécial le lundi de la première semaine de chaque mois, sélectionnez les options suivantes :

  • Mois : Mois quelconque

  • Semaine du mois : Première semaine

  • Jour de la semaine : Lundi

Pour plus d'informations, voir Ajout d'un événement spécial à date calculée .

Pour ajouter un événement spécial à date calculée
  1. Dans Operator Display, dans l'écran Liste des contrôleurs , appuyez sur la flèche

     
    action_zoom_plus_stroke
    pour sélectionner le contrôleur associé au programme horaire dans lequel vous voulez ajouter un événement spécial à date calculée.

  2. Dans l'écran Contrôleur , appuyez sur la flèche Horaires

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Dans l'écran Horaires , appuyez sur le programme horaire dans lequel vous voulez ajouter un événement spécial à date calculée.

  4. Dans l'écran de la vue du programme horaire, appuyez sur le bouton Ajouter un événement

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  5. Dans l'écran Ajouter un événement planifié , appuyez sur Exception calculée .

  6. Dans l'écran Ajouter exception de date calculée , dans le champ Priorité , appuyez sur + ou - pour modifier la priorité de l'événement.

    Déclaration

    1 est la priorité la plus élevée et 16 est la plus basse.

  7. Dans le champ Année , appuyez sur + ou - pour sélectionner une année spécifique entre 2020 et 2100 ou N'importe quel année .

  8. Dans le champ Mois , appuyez sur + or - pour sélectionner un mois spécifique entre Janvier et Décembre , Mois impairs , Mois pairs ou Tous les mois .

  9. Dans le champ Semaine du mois , appuyez sur + ou - pour sélectionner un jour spécifique entre Première et Cinquième , Dernière ou Quelconque .

  10. Dans le champ Jour de la semaine , appuyez sur + ou - pour sélectionner un jour spécifique entre Lun et Dim ou Tous les jours .

  11. Dans l'en-tête de l'heure de début/fin et de la liste de valeurs, appuyez sur le bouton d'ajout d'une période et d'une valeur

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  12. Dans l'écran Modifier un événement spécial , sélectionnez la valeur de l'événement :

    • Pour les programmes horaires analogiques, multi-états et énumérés : dans le champ Valeur , appuyez sur + ou - pour indiquer la valeur de l'événement.

    • Pour les programmes horaires numériques : appuyez sur Inactif ou Actif (Désactivé ou Activé).

  13. Sélectionnez le type de période :

    • Appuyez sur Toute la journée pour que l'événement dure 24 heures.

    • Dans les champs De et À  : appuyez sur + ou - pour sélectionner les heures de début et de fin.

  14. Appuyez sur OK .

    Déclaration

    Vous pouvez ajouter plusieurs périodes et valeurs à un événement spécial.

  15. Dans l'écran Ajouter une exception de date calculée , appuyez sur OK .

  16. Dans l'écran Vue du programme horaire, appuyez sur Enregistrer .

  • Événements horaires
  • Événements spéciaux
  • Priorités des événements spéciaux