Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Alarmes
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
13/09/2021

Acquittement d'une alarme

Vous acquittez une alarme pour informer les autres utilisateurs que vous avez vu l'alarme et pris en charge sa résolution.

Afficher plus
action_close

Lorsqu'une entrée, une sortie ou une valeur dans un contrôleur connecté est configurée pour générer une alarme, Operator Display permet de visualiser et d'acquitter l'alarme. Les entrées, sorties ou valeurs peuvent être configurées pour générer une alarme lorsque celle-ci est, par exemple, hors plage ou en état d'échec.

Dans l'écran Alarmes, les alarmes actives et les alarmes de réinitialisation qui n'ont pas été acquittées sont affichées. L'écran Alarmes affiche aussi des informations telles que l'état des alarmes, le nom de l'entrée, de la sortie ou de la valeur générant l'alarme et le message de l'alarme. Pour plus d'informations, voir Écran Alarmes .

Acquitté

Lorsque vous acquittez une alarme active, vous faites savoir aux autres utilisateurs que vous avez vu et pris en charge le problème à l'origine de l'alarme. L'acquittement d'une alarme ne signifie pas nécessairement que vous allez personnellement résoudre la cause de cette alarme. Quand vous acquittez une alarme active, sa couleur et son icône de l'alarme dans le volet Alarmes changent. Vous acquittez également les alarmes de réinitialisation pour les supprimer de l'écran Alarmes. Pour plus d'informations, voir Acquittement d'une alarme .

Icône

État d'alarme

Description

 
action_zoom_plus_stroke

Alarme

Indique une alarme active à l'état Alarme qui n'est pas acquittée.

 
action_zoom_plus_stroke

Défaut

Indique une alarme active à l'état Défaut qui n'est pas acquittée.

 
action_zoom_plus_stroke

Acquittée

Indique une alarme active qui est acquittée.

 
action_zoom_plus_stroke

Réinitialiser

Indique une alarme de réinitialisation qui n'est pas acquittée.

(pas d'alarme)

Normal

Quand une alarme de réinitialisation est acquittée, elle est supprimée de la liste.

États d'alarme

En affichant l'écran de détail d'une alarme, vous obtenez des informations plus détaillées sur l'alarme, telles que son état, l'état de l'événement, le texte de l'état de l'événement, le type de transition et le message de l'alarme. Pour plus d'informations, voir Écran de détails de l'alarme .

Les messages d'alarme peuvent avoir été personnalisés dans le logiciel EcoStruxure Building Operation pour afficher des informations plus détaillées sur l'alarme. Si le message d'alarme n'est pas personnalisé, l'état de l'événement est affiché.

Le tableau ci-dessous décrit les états des événements, les textes d'état des événements, les types de transition et les messages d'alarme qui s'affichent en fonction de l'état de l'alarme.

Table : Détails de l'alarme

Icône

État d'alarme

État de l'événement

Texte de l'état de l'événement

Type de transition

Message

 
action_zoom_plus_stroke

Alarme

Inactif=Normal a

Limite haute a

Limite basse a

Sécurité de personne a

Inactif=Normal

Vers Inactif=Normal

Inactif-Normal a

Limite haute a

Limite basse a

Sécurité de personne a

 
action_zoom_plus_stroke

Défaut

Défaut

Défaut

Vers Défaut

Défaut

 
action_zoom_plus_stroke

Acquittée

Inactif-Normal a

Limite haute a

Limite basse a

Sécurité de personne a

Inactif=Normal

Vers Inactif=Normal

Inactif-Normal a

Limite haute a

Limite basse a

Sécurité de personne a

 
action_zoom_plus_stroke

Acquittée

Défaut

Défaut

Vers Défaut

Défaut

 
action_zoom_plus_stroke

Réinitialiser

Normal

Normal

Vers Normal

Normal

(pas d'alarme)

Normal

(pas d'alarme)

(pas d'alarme)

(pas d'alarme)

(pas d'alarme)

  1. Quel état d'événement affiché dépend du type d'alarme.

Indications

Un cercle rouge sur l'icône des alarmes

 
action_zoom_plus_stroke
dans la barre d'outils indique qu'au moins une alarme active n'est pas acquittée.

La DEL de l'Operator Display indique la présence d'une alarme active.

Table : États des LED

États des LED

Condition

Orange, clignotant

L'Operator Display est en cours de démarrage.

Vert, fixe (en cours de fonctionnement)

Il n'y a pas d'alarmes actives.

Rouge, clignotant (en cours de fonctionnement)

Au moins une alarme active n'est pas acquittée.

Rouge, fixe (en cours de fonctionnement)

Au moins une alarme est active mais toutes les alarmes sont acquittées.

Pour acquitter une alarme
  1. Dans l'affichage de l'opérateur, appuyez sur le bouton Alarmes

     
    action_zoom_plus_stroke
    de la barre d'outils.

  2. Dans l'écran Alarmes , appuyez sur la flèche

     
    action_zoom_plus_stroke
    pour sélectionner l'alarme active ou de réinitialisation que vous voulez acquitter.

  3. Dans l'écran de détails de l'alarme, appuyez sur Acquitter .

  • Traitement des alarmes
  • Écran Alarmes