earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
用户界面

用户界面


产品: Operator Display
功能: 基本功能
产品版本: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2021/9/10

关于屏幕

使用 关于 屏幕在操作员显示上显示更多信息。

 
action_zoom_plus_stroke 关于屏幕
图: 关于屏幕

表格: 关于屏幕

组件

描述

型号

显示操作员显示零件号。

平台版本

显示当前平台版本号。

应用程序版本

显示当前估计版本号。

ETH1 MAC 地址

显示以太网接口的 MAC 地址。

BACnet 设备名称

显示在 BACnet 设置屏幕中定义的设备名称。 有关更多信息,请参阅 配置 BACnet/IP 网络通信 .

BACnet 设备描述

显示在 BACnet 设置屏幕中定义的设备名称。 有关更多信息,请参阅 配置 BACnet/IP 网络通信 .

擦除所有数据

点击可从操作员显示上删除设备列表、日志和用户。剩下的唯一数据将是固件版本和时间设置。

此任务需要管理员权限。

  • 操作员显示器概览
  • 硬化细节
  • 配置 BACnet/IP 网络通信