SpaceLogic TM 操作员显示器是一种用于 SpaceLogic* 控制器和服务器的触摸屏人机界面 (HMI),设计用于中小型建筑以及具有综合建筑管理系统的大型建筑中的建筑控制器的本地监控。操作员显示器专门为设备室设计,它简化了系统集成商和服务工程师以及非技术用户(特别是设施经理和看门人)的操作、服务和故障排除。
* 以前称为 SmartX。
简化的用户界面和直观的触摸屏导航便于操作和维护系统。操作员显示器通过 BACnet/IP 开放协议与 SpaceLogic*MP 或 RP 控制器、 IP-IO 模块、AS-B 或 AS-P 服务器直接连接进行快速通信。机房内每个机柜只需要一个操作员显示器,因此当添加一个控制器(最多七个控制器)时,不需要更多的显示器。操作员可以查看和确认警报,并调整设定点温度。授权操作员还可以查看和覆盖输入、输出和其他虚拟点。
时间表是一个序列,确定了建筑管理系统的重要事件何时发生:车门锁定或解锁、温度升高或降低、设备打开或关闭。
有关更多信息,请参阅 计划处理 .
操作员显示器从 BACnet 网络上的时间主机接收日期和时间。在没有时间主控器的小型系统中,操作员显示器可以配置为将其日期和时间发送到连接的设备。
有关更多信息,请参阅 日期和时间处理 .