earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2022, 2023
15/03/2024

Aggiunta di un programma orario su un visualizzatore multi-programma

Puoi aprire un programma orario da un visualizzatore multi-programma se desideri modificare la pianificazione.

Mostra di più
action_close

You can create a Multi schedule viewer in WebStation to edit and view a number of schedules at the same time.

Un visualizzatore multi-programma è utile, ad esempio, se desideri aggiungere gli stessi eventi su più programmi contemporaneamente. Puoi selezionare i programmi orari a cui desideri aggiungere gli eventi.

Un visualizzatore multi-programma fornisce anche una panoramica delle pianificazioni allegate.

Per aprire un programma orario da un visualizzatore multi-programma
  1. In WebStation, fai clic sul visualizzatore multi-programma.

  2. Nel visualizzatore multi-programma, fai clic con il tasto destro del mouse sul nome del programma orario che desideri modificare e fai clic su Apri programma .

  • Visualizzatore multi-programma
  • Area di lavoro Visualizzatore multi-programma
  • Barra degil strumenti Visualizzatore multi-programma
  • Creazione di un visualizzatore multi-programma
  • Aggiunta di un programma orario su un visualizzatore multi-programma
  • Rimozione di un programma orario da un Visualizzatore multi-programma
  • Aggiunta dello stesso evento a più programmazioni orarie
  • Assegnazione di un valore al clic