earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C, RP-V
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 2022, 2023
10/09/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Connexion à l'application mobile Commission

Vous vous connectez à l'application mobile Commission pour effectuer des opérations de mise en service, d'équilibrage des flux et de vérification sur les contrôleurs BACnet/IP.

Afficher plus
action_close

L'application mobile Commission vous permet d'utiliser un appareil mobile pour effectuer des opérations de mise en service, d'équilibrage de débit et de vérification sur les périphériques BACnet/IP de SpaceLogic. Les périphériques BACnet/IP comprennent les contrôleurs BACnet/IP (MP et RP) et les modules IP-IO. L'application mobile Commission est disponible pour les téléphones et tablettes Android et iOS (Apple), ainsi que pour les appareils exécutant Microsoft Windows 10. L'application mobile Commission peut également se connecter à un seul périphérique BACnet/IP ou à un réseau de périphériques BACnet/IP au niveau du réseau local.

Connexion de dispositif

The Commission mobile application supports device connection through BACnet Wi-Fi and wireless Bluetooth connection.

Pour plus d'informations, voir Connexion de dispositif .

Adaptateur Bluetooth

The SpaceLogic Bluetooth Adapter allows you to establish a Bluetooth connection to SpaceLogic and EasyLogic controllers that contain an extra COM port. You plug the Bluetooth adapter into the corresponding SpaceLogic Sensor to connect to the controller.

Pour plus d'informations, voir Adaptateur Bluetooth de SpaceLogic .

Configuration du dispositif

You configure the device settings of a BACnet/IP device so that it can communicate on the network. For example, in the Commission Mobile Application, you can configure the BACnet/IP controller so that it can communicate on the IP network, or configure it as an MS/TP device to enable it to communicate on an MS/TP network.

Pour plus d'informations, voir Paramètres de périphérique du contrôleur BACnet/IP .

Menu Configuration

Configuration Menus are a group of pre-engineered objects and values that make device commissioning faster and easier. Configuration Menus are exported and downloaded from image files. Download a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to commission the controller.

Pour plus d'informations, voir Menu Configuration .

Contrôle d'E/S

After you have wired the physical inputs and outputs of the controller, you perform I/O checkout to verify that the wiring was done correctly and that the physical inputs and outputs are working properly.

Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble du contrôle d'E/S .

Équilibrage de débit

The Flow Balance function of the Commission mobile application is used to air balance terminal boxes controlled by VAV controllers. This function automates most of the air balance procedure but it also allows you to manually check out the flow balance by driving the damper to a specified position, a flow setpoint, or a flow value.

Pour plus d'informations, voir Équilibrage de débit .

Redémarrage du dispositif

Use the Device Restart function of the Commission mobile application to perform a restart of the BACnet/IP controller. There are four different ways to restart the BACnet/IP controller.

Pour plus d'informations, voir Redémarrage du contrôleur .

Pour vous connecter à l'application mobile Commission
  1. Téléchargez et installez l'application mobile Commission sur le périphérique mobile ou l'ordinateur portable Windows 10 depuis Google Play, l'App Store d'Apple ou le Microsoft Store.

    Déclaration

    EcoStruxure Building Commission est le nom de l'application utilisée dans les sources de téléchargement.

  2. Depuis votre périphérique mobile ou votre ordinateur portable Windows 10, lancez l'application en vous connectant avec vos identifiants sur l'extranet de Schneider Electric tout en étant connecté à Internet.

    Déclaration

    Vous pouvez utiliser l'application mobile indéfiniment sans connexion Internet une fois connecté. Si le périphérique n'est pas connecté à Internet, vous ne pouvez pas vous déconnecter. Cela vous évite de vous déconnecter accidentellement lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet et prend en charge les applications sécurisées lorsque le périphérique exécutant l'application n'est pas autorisé à se connecter à Internet.

    Lorsque vous êtes connecté à Internet, vous devez vous déconnecter et vous reconnecter tous les 90 jours pour renouveler votre jeton d'accès d'identification d'utilisateur. Sept jours avant l'expiration de la période de 90 jours, vous commencez à recevoir des rappels vous invitant à vous déconnecter et à vous reconnecter pour commencer une nouvelle période de 90 jours.

    Une page s'affiche alors avec le nom du produit, EcoStruxure Building Commission. Elle est suivie d'une invite indiquant qu'en utilisant ce produit, vous acceptez ses Conditions d'utilisation .

  3. Cliquez sur Conditions d'utilisation pour afficher et faire défiler les pages relatives aux Conditions d'utilisation.

  4. Exportez ces informations si vous le souhaitez en cliquant sur le bouton situé à droite de la page.

    Les informations sont ensuite exportées ailleurs sur votre périphérique.

  5. Cliquez sur Fermer pour quitter la page relative aux Conditions d'utilisation, puis cliquez sur Accepter et continuer .

    Vous ne verrez pas cette invite concernant les Conditions d'utilisation la prochaine fois que vous vous connecterez.

    La page de connexion s'affiche ensuite et inclut le nom du produit et la version du logiciel d'application.

  6. Cliquez sur Connexion .

    Le processus de connexion a été intégré au système de gestion des identités de Schneider Electric.

  7. Sur la page EcoStruxure Building Commission qui s'affiche, saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur Suivant ou cliquez sur le bouton d'authentification unique

     
    action_zoom_plus_stroke
    pour continuer avec votre compte Schneider Electric Exchange.

    Si vous n'avez pas de compte utilisateur, cliquez sur S'inscrire ici pour vous inscrire ici en tant que nouvel utilisateur et en créer un.

    Une fois votre compte utilisateur authentifié, la page Gestion du consentement s'affiche et vous êtes invité à Personnaliser votre expérience .

  8. Veuillez accepter d'autoriser Schneider Electric à utiliser vos données de cas d'utilisation réels pour améliorer l'application mobile à l'avenir.

    Déclaration

    Si vous acceptez, vous pouvez modifier les paramètres d'autorisation à tout moment en accédant à la page Gestion des consentements à partir du menu Plus. Pour plus d'informations, voir Accès au menu Plus et utilisation de ce menu .

  9. Cliquez sur le bouton

     
    action_zoom_plus_stroke
    pour activer et envoyer des événements d'analyse en fonction de ce que vous faites dans l'application.

    Si vous cliquez pour le désactiver, vous n'envoyez aucune donnée d'analyse.

  10. Cliquez sur Fermet pour quitter et afficher la page de Connexion habituelle.

Lorsque vous lancez l'application mobile Commission à partir de votre périphérique mobile, vous accédez immédiatement à la page de connexion. Vous n'avez pas besoin d'effectuer le processus d'authentification de l'utilisateur, sauf si vous vous déconnectez.

  • Accès au menu Plus et utilisation de ce menu