When you force a value, you override all input from the system. For example, if a schedule is set to enable a device at 09:00, but you want to enable it at 08:00, you can force the enablement at 08:00.
Über ein zeitbegrenztes softwareübersteuertes Dienstprogrammobjekt, das die Dauer oder Endzeit der Übersteuern festlegt, können Sie einen softwareübersteuerten Wert manuell freigeben oder die Freigabe automatisieren.
Für weitere Informationen siehe Timed Force Objects
.
Wenn Sie einen softwareübersteuerten Wert zurücksetzen, setzen Sie ihnen in seinen normalen Status zurück.
In WorkStation können Sie jederzeit den nicht softwareübersteuerten Wert, d. h. den tatsächlichen Wert des Systems, anzeigen.
Für weitere Informationen siehe Anzeigen eines nicht softwareübersteuerten Wertes
.
Timeout bei softwareübersteuerten Werten
Sie können einen Timeout für softwareübersteuerte Werte festlegen, so dass der softwareübersteuerte Wert nach einer bestimmten Zeit automatisch aufgehoben wird. Die Zeit kann eine Dauer sein, zum Beispiel zwei Stunden. Der softwareübersteuerte Wert kann auch zu einem bestimmten Kalenderdatum und einer bestimmten Uhrzeit aufgehoben werden.
Für weitere Informationen siehe Einstellen eines Timeouts für einen softwareübersteuerten Wert
.
Für weitere Informationen siehe Einstellen eines Timeouts für einen softwareübersteuerten Wert
.
Anzeige in WorkStation
Ein softwareübersteuerter Wert wird in den Eigenschaftsdialogfeldern durch orange Farbe angezeigt. Im Überwachungsfenster wird ein softwareübersteuerter Wert durch eine zeigende Hand
action_zoom_plus_stroke
angezeigt.
In der Listen- und Suchansicht wird ein Übersteuert Wrt durch den Text [Übersteuert] in the Spalte Wert.
In WorkStation können Sie den nicht softwareübersteuerten Wert, das heißt den tatsächlichen Wert im System, jederzeit anschauen.
Für weitere Informationen siehe Anzeigen eines nicht softwareübersteuerten Wertes
.
Anzeige in WebStation
Ein Übersteuert Wert wird orangefarben und durch eine zeigende Hand in der Listenansicht angezeigt.
Hinweis im Funktionsblock-Grafikbetrachter
Ein softwareübersteuerter Wert wird in der Funktionsblock-Grafikanzeige durch orange Farbe angezeigt.
Für weitere Informationen siehe Forced Value Indication in Function Block Graphics Viewer
.
Suche nach softwareübersteuerten Werten
Sie können mit der Suchfunktion in WorkStation nach softwareübersteuerten Werten suchen.
Für weitere Informationen siehe Suchen nach softwareübersteuerten Werten
.
Sie können in der WebStation mithilfe von Diagnose nach softwareübersteuerten Werten suchen.
Für weitere Informationen siehe Displaying a List of Forced Values in WebStation
.