earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 基本功能
产品版本: 2023
2024/3/14

在 WebStation 中的强制值上设置超时

You set a timeout on a forced value when you want the value to be unforced automatically at a fixed time.

显示更多
action_close

When you force a value, all input from the system is overridden. For example, a schedule is set to start a fan at 09:00 but you want it to start at 08:00. In this case, you can force the fan to start at 08:00.

您可以随时手动释放强制值,也可以使用定时强制工具对象指定强制的持续时间或结束时间来自动释放。 有关更多信息,请参阅 Timed Force Objects .

释放强制值时,值将返回正常状态。

在 WorkStation 中,您可以随时浏览非强制值,即系统的实际值。 有关更多信息,请参阅 浏览非强制值 .

强制值超时

可以对强制值设置超时,以便在固定时间后自动取消强制值。时间可以是一个持续时间,例如两个小时。强制值也可以在特定的日历日期和时间取消强制。

有关更多信息,请参阅 对强制值设置超时 .

有关更多信息,请参阅 在 WebStation 中的强制值上设置超时 .

WorkStation 中的指示

强制值在属性对话框中以橙色表示。在观察窗格中,强制值由指向手指示

 
action_zoom_plus_stroke

在列表视图和查找视图中,强制值由“值”列中的文本 [Forced] 指示。

在 WorkStation 中,您可以随时浏览非强制值,即系统的实际值。 有关更多信息,请参阅 浏览非强制值 .

WebStation 中的指示

在列表视图中,强制值由橙色的指向手指示 。

功能块图形浏览器中的指示

在功能块图形浏览器中强制值以橙色指示。 有关更多信息,请参阅 Forced Value Indication in Function Block Graphics Viewer .

查找强制值

您可以使用 WorkStation 中的搜索功能搜索强制值。

有关更多信息,请参阅 查找强制值 .

您可以使用 Diagnostics 在 WebStation 中搜索强制值。

有关更多信息,请参阅 Displaying a List of Forced Values in WebStation .

在 WebStation 中的强制值上设置超时
  1. 在 Webstation 中,单击要设置超时的值。

  2. 在值行中,点击 强制

  3. 点击 设置超时 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  4. 选择是要强制值持续一定时间,还是要在特定日期和时间取消强制值。

  5. 点击 确定

  6. 点击 保存

  • 强制值的概念
  • 强制值操作
  • 释放强制值