Dynamic widgets is a way to automatically add graphics to a dashboard using a search function.
Vous configurez le widget dynamique pour rechercher et afficher un graphique dans un emplacement spécifique.
Le widget dynamique effectue la recherche sur le serveur auquel vous êtes connecté. Le widget ne peut pas effectuer de recherche sur les sous-serveurs.
Le widget dynamique simplifie la configuration d'un tableau de bord lorsque, par exemple, vous souhaitez présenter des aperçus des appareils dans un tableau de bord, où chaque appareil est représenté par un graphique TGML.
Si vous avez des graphiques TGML, par exemple un aperçu de l'état dans chaque dossier de périphérique, vous pouvez afficher ces graphiques dans un tableau de bord à l'aide du widget dynamique, sans avoir à parcourir chaque graphique. Dans le widget dynamique, vous spécifiez le dossier racine commun des graphiques ainsi que les noms des graphiques. Nous supposons que les graphiques portent le même nom ou du moins qu'une partie du nom est commune. À savoir, il est possible d'utiliser des caractères génériques lors de la spécification du nom du graphique.
À l'ouverture du tableau de bord, les graphiques sont parcourus et un widget TGML est créé dans le tableau de bord pour chaque graphique trouvé.
Il est également possible d'utiliser des widgets autonomes à la place ou avec le graphique TGML. Vous créez des widgets autonomes dans WorkStation.