earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool, WebStation
Fonctionnalités : Dashboards, Meter Management
Version produit : 2024, 7.0
14/03/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Boîte de dialogue Widget de signature de consommation

Utilisez la boîte de dialogue Widget de signature de consommation pour configurer et modifier une signature de consommation.

 
action_zoom_plus_stroke Boîte de dialogue Widget de signature de consommation
Figure : Boîte de dialogue Widget de signature de consommation

Table : Boîte de dialogue Widget de signature de consommation

Composante

Description

Objet signature

Select the column(s) you want to display in the widget.

Couleur attendue

Select the filter you want to apply.

Couleur réelle

Enter the number of bars you want to display in the chart.

Minimum sur l'axe Y

Enter the Y-axis minimum.

Maximum sur l'axe Y

Enter the Y-axis maximum.

Décimales

Select the number of decimals you want to display.

Période

Select the period you want to display.

Légende

Type a caption for the widget.

Lien de légende

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Afficher la légende

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

Afficher les limites d'alarme

Click True to show alarm limits.

Afficher la grille

Click True to show gridlines.

Afficher la période

Click True to show period.

  • How Dashboards Work
  • Widgets de tableau de bord
  • Widget Dialog Box – Layout Tab