earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool, WebStation
Funktionen: Dashboards, Sustainability
Produktversion: 2024, 7.0
14.03.2024
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Konfigurieren eines Widgets zur Darstellung der Verbrauchssignatur

The consumption signature object is used to calculate, analyze, and graphically present expected energy consumption.

Mehr zeigen
action_close

Ein Verbrauchsdiagramm ist ein XY-Diagramm, das dem des Konfigurationstools ähnelt. Das Diagramm kann die Alarmgrenzen anzeigen und Sie können auch einen Kalender anschließen, um Werte für bestimmte Tage im Diagramm hervorzuheben. Hervorgehobene Werte können gezeichnet oder in einer Heatmap dargestellt werden.

So konfigurieren Sie ein Widget für die Verbrauchssignatur
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dashboard und klicken Sie auf Dashboard bearbeiten .

  2. Klicken Sie auf Konfigurieren oder auf die Schaltfläche Einstellungen

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Wählen Sie im Signaturobjekt das Objekt aus, das Sie im Diagramm anzeigen möchten.

  4. Wählen Sie im Feld Hervorgehobene Daten den Kalender aus, der die Tage enthält, die Sie hervorheben möchten.

  5. Wählen Sie die Farbe aus, die für die hervorgehobenen Daten verwendet werden soll.

  6. Wählen Sie diese Option aus, um die Hervorhebungen als Heatmap anzuzeigen.

  7. Geben Sie in das Feld Maximum der X-Achse den Maximalwert der linken X-Achse ein.

  8. Geben Sie in das Feld Minimum der X-Achse den Mindestwert der X-Achse ein.

  9. Geben Sie im Feld Y-Achsen-Minimum den Mindestwert der Y-Achse ein.

  10. Geben Sie im Feld Maximum der Y-Achse den Maximalwert der Y-Achse ein.

  11. Wählen Sie im Feld Dezimalstellen die Anzahl der anzuzeigenden Dezimalstellen aus.

  12. Wählen Sie im Feld Zeitraum einen Zeitraum aus.

  13. Geben Sie im Feld Beschriftung eine Beschriftung ein.

  14. Geben Sie im Feld Beschriftungs verknüpfung eine Verknüpfung zu einem Objekt ein, das für das Punktmessgerät relevant ist.

  15. Wählen Sie im Feld Legende anzeigen die Option Wahr aus, um Legenden im Diagramm anzuzeigen.

  16. Wählen Sie im Feld Alarmgrenzen anzeigen die Option Wahr aus, um die Alarmgrenzen anzuzeigen.

  17. Wählen Sie im Feld Rasterlinien anzeigen die Option Wahr aus, um Rasterlinien anzuzeigen.

  18. Wählen Sie diese Option aus, um den Zeitraum anzuzeigen.

  19. Klicken Sie auf OK .

  • Dashboard Widgets
  • Verbrauchssignaturdiagramm-Widget
  • Dialogfeld Verbrauchssignaturdiagramm-Widget