Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool, WebStation
Fonctionnalités : Dashboards, Sustainability
Version produit : 2024, 7.0
14/03/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Configuration d'un widget de tracé de signature de consommation

The consumption signature object is used to calculate, analyze, and graphically present expected energy consumption.

Afficher plus
action_close

Un tracé de signature de consommation est un tracé XY similaire à l'outil de configuration. Le tracé peut afficher les limites d'alarme et vous pouvez également connecter un calendrier pour mettre en surbrillance les valeurs de certains jours dans le tracé. Les valeurs en surbrillance peuvent être tracées ou représentées par une carte thermique.

Pour configurer un widget de tracé de signature de consommation
  1. Cliquez avec le bouton droit sur le tableau de bord, puis cliquez sur Modifier le tableau de bord .

  2. Cliquez sur Configurer ou sur le bouton Paramètres

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Dans Objet de signature , sélectionnez l'objet que vous souhaitez afficher dans le tracé.

  4. Dans les Dates en surbrillance , sélectionnez le calendrier qui comprend les jours à mettre en surbrillance

  5. Sélectionnez la couleur à utiliser pour les dates en surbrillance.

  6. Sélectionnez pour afficher le surlignage sous forme de carte thermique.

  7. Dans le champ Maximum de l'axe X , saisissez la valeur maximale de l'axe X gauche.

  8. Dans le champ Minimum de l'axe X , saisissez la valeur minimale de l'axe X.

  9. Dans le champ Minimum de l'axe Y , saisissez la valeur minimale de l'axe Y.

  10. Dans le champ Maximum de l'axe Y , saisissez la valeur maximale de l'axe Y.

  11. Dans le champ Décimal , sélectionnez le nombre de décimales à afficher.

  12. Dans le champ Période , sélectionnez une période.

  13. Dans le champ Légende , saisissez une légende.

  14. Dans le champ Lien de légende , saisissez un lien vers un objet ayant une certaine pertinence pour la jauge de point.

  15. Dans le champ Afficher la légende , sélectionnez Vrai pour afficher les légendes dans le graphique.

  16. Dans le champ Afficher les limites d'alarmes , sélectionnez Vrai pour afficher les limites d'alarmes.

  17. Dans le champ Afficher la grille , sélectionnez Vrai pour afficher la grille.

  18. Sélectionnez pour afficher la période.

  19. Cliquez sur OK .

  • Dashboard Widgets
  • Widget de tracé de signature de consommation
  • Boîte de dialogue Widget de tracé de signature de consommation