The consumption signature object is used to calculate, analyze, and graphically present expected energy consumption.
在仪表板上单击鼠标右键,然后单击 编辑仪表板 。
点击 配置 或点击 设置 按钮
在 签名对象 中,选择要在绘图中显示的对象。
在 突出显示的 日期 中,选择包含要突出显示的天数的日历
选择要用于突出显示日期的颜色。
选择以热图形式显示高亮显示。
在 X-轴最大值 框中,输入左 x 轴的最大值。
在 X-轴最小值 框中,输入 x 轴的最小值。
在 Y-轴最小值 框中,输入 y 轴的最小值。
在 Y-轴最大值 框中,输入 y 轴的最大值。
在 小数 框中,选择要显示的小数位数。
在 周期 框中,选择周期。
在 标题 框中,键入标题。
在 标题 链接 框中,输入对于点测量仪相关的对象的链接。
在 显示图例 框中,选择 True 以在图表中显示图例。
在 显示报警限制 框中,选择 True 以显示报警限制。
在 显示网格线 框中,选择 True 以显示网格线。
选择此项可显示句号。
点击 确定 。