earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool, WebStation
功能: Dashboards, Sustainability
产品版本: 2024, 7.0
2024/3/14
请点击查看尚未翻译的更新版本

配置消费签名绘图小部件

The consumption signature object is used to calculate, analyze, and graphically present expected energy consumption.

显示更多
action_close

消耗特征图是一种类似于配置工具的 XY 图。该图可以显示报警限值,还可以连接日历以突出显示图中特定日期的值。可以绘制或用热图表示高亮显示的值。

配置消费签名绘图小部件
  1. 在仪表板上单击鼠标右键,然后单击 编辑仪表板

  2. 点击 配置 或点击 设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  3. 签名对象 中,选择要在绘图中显示的对象。

  4. 突出显示的 日期 中,选择包含要突出显示的天数的日历

  5. 选择要用于突出显示日期的颜色。

  6. 选择以热图形式显示高亮显示。

  7. X-轴最大值 框中,输入左 x 轴的最大值。

  8. X-轴最小值 框中,输入 x 轴的最小值。

  9. Y-轴最小值 框中,输入 y 轴的最小值。

  10. Y-轴最大值 框中,输入 y 轴的最大值。

  11. 小数 框中,选择要显示的小数位数。

  12. 周期 框中,选择周期。

  13. 标题 框中,键入标题。

  14. 标题 链接 框中,输入对于点测量仪相关的对象的链接。

  15. 显示图例 框中,选择 True 以在图表中显示图例。

  16. 显示报警限制 框中,选择 True 以显示报警限制。

  17. 显示网格线 框中,选择 True 以显示网格线。

  18. 选择此项可显示句号。

  19. 点击 确定

  • Dashboard Widgets
  • 消费特征绘图小部件
  • “消费签名绘图小部件”对话框