Pour obtenir une meilleure vue des objets dans les vues et les listes, vous pouvez utiliser plusieurs fonctions, telles que les fonctions de filtre, de regroupement et de tri.
Vous pouvez filtrer les objets en fonction des propriétés disponibles pour chaque colonne affichée dans les volets ou vues. Vous pouvez ainsi obtenir plus facilement une vue d'ensemble de tous les objets.
Pour plus d'informations, voir Filtrer des objets à l'aide des titres de colonne .
Dans WorkStation, les volets et vues présentent les informations dans des listes. Vous pouvez personnaliser le contenu des listes en ajoutant et en supprimant des colonnes.
Pour plus d'informations, voir Colonnes .
Vous pouvez regrouper les objets à l'aide de la fonction Regrouper d'un volet ou d'une vue.
Pour plus d'informations, voir Regrouper et trier des objets .
Grâce au Filtre rapide, vous pouvez filtrer des objets par n'importe quelle propriété dans un volet ou une vue. Le filtre peut être effectué sur des mots entiers ou sur des lettres seules.
Pour plus d'informations, voir Filtre rapide .
Utilisez la vue détaillée pour afficher toutes les propriétés d'une alarme ou d'un événement sélectionné.
Pour plus d'informations, voir Vue détaillée des alarmes et des événements .
Dans la vue Liste, les références sont abrégées par souci de gain de place. Dans le cas d'une référence abrégée, seule la première partie de celle-ci peut s'afficher, mais il peut arriver que la partie finale soit la plus importante. Vous pouvez paramétrer le système pour que seule la partie finale de la référence soit affichée dans la liste.
Pour plus d'informations, voir Afficher références abrégées .