WorkStation est votre interface principale pour votre EcoStruxure BMS. Vous utilisez WorkStation pour effectuer votre travail quotidien dans EcoStruxure BMS.
Vous vous connectez à WorkStation pour accéder de manière sécurisée aux fonctions de WorkStation. Vous pouvez vous connecter à WorkStation en tant qu'utilisateur Windows ou utilisateur EcoStruxure Building Operation. Votre administrateur système décide du type d'utilisateur sous lequel vous vous connectez.
Pour plus d'informations, voir Se connecter à WorkStation ou WebStation .
En tant que propriétaire, vous enregistrez votre système EcoStruxure BMS pour assurer que vous êtes informé des dernières informations sur le produit, offres correspondantes et mises à jour système. Ces informations vous permettent d'optimiser la maintenance et la fonctionnalité de votre système, de protéger la valeur de votre actif et de produire un bâtiment plus sain aux conditions de confort optimales.
Pour plus d'informations, voir Enregistrement du système .
L'espace de travail des interfaces utilisateur EcoStruxure Building Operation peut varier selon sa configuration. Un espace de travail typique dans EcoStruxure Building Operation contient des volets et des vues.
Pour plus d'informations, voir Expérience utilisateur .
Dans WorkStation, vous pouvez, dans une certaine mesure, personnaliser votre espace de travail. Vous pouvez, par exemple, décider où s'affichent vos composants de l'espace de travail, tels que les Alarmes.
Pour plus d'informations, voir Personnalisation .
Pour obtenir une meilleure vue des objets dans les vues et les listes, vous pouvez utiliser plusieurs fonctions, telles que les fonctions de filtre, de regroupement et de tri.
Pour plus d'informations, voir Fonctions de base .
Vous pouvez changer et forcer les valeurs à l'aide d'un graphique ou du volet Propriétés. Avec le volet Suivi de valeurs dans WorkStation, vous pouvez dynamiquement surveiller une valeur.
Pour plus d'informations, voir Modifier des valeurs .
Vous êtes prévenu par des alarmes lorsque certains événements importants surviennent. Par exemple, si la température est trop basse ou trop élevée dans un bâtiment, si une fenêtre est ouverte ou si un dispositif est en panne, un ventilateur par exemple. L'administrateur système configure les alarmes et choisit la personne à qui envoyer l'alarme.
Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des alarmes .
Tous les événements système, ainsi que les informations et les circonstances, sont consignés dans le journal d'événement. Ces enregistrements d'évènement peuvent être affichés dans le volet des évènements ou dans une vue d'évènement.
Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des événements .
Les programmes horaires sont utilisées pour programmer la mise en marche et/ou l'arrêt d'une partie du système de gestion de bâtiment, comme un ventilateur, une porte ou un point de consigne. En utilisant un calendrier, il est possible de fixer le temps fonctionnement d'un ventilateur entre 8 heures et 17 heures chaque jour ouvré.
Pour plus d'informations, voir Comment fonctionnent les programmes horaires .
Vous utilisez les journaux de tendance pour enregistrer des valeurs, comme un capteur. Un journal de tendance peut également consigner des consommations, comme la consommation d'énergie ou d'eau.
Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des journaux de tendance .
Les graphiques vous permettent d'afficher les vues d'ensemble du bâtiment, les valeurs des capteurs ou de modifier les points de consigne. Un graphique peut aussi contenir des liens vers des courbes de tendance, des listes de journaux de tendance, des sites Internet ou des vues de WorkStation et WebStation.
Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des graphiques .
Vous pouvez ouvrir les documents stockés sur un serveur EcoStruxure BMS en utilisant le programme par défaut associé au type de fichier. Par exemple, un fichier .txt s'ouvre dans le Bloc-notes et un fichier .ppt dans PowerPoint.
Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des documents .
WorkStation Help met à votre disposition des informations qui vous permettront de comprendre et d'utiliser le système EcoStruxure BMS.
Pour plus d'informations, voir Aide WorkStation .