earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Allarmi
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/11/2018

Aggiunta di una nota di causa a un allarme

Puoi aggiungere una ruota di causa a un allarme per far sapere ad altri che cosa ha causato l'allarme.

Mostra di più
action_close

Una nota di causa è una nota predefinita contenente informazioni su ciò che ha innescato l'allarme. Queste informazioni possono tornare utili la volta successiva in cui viene innescato lo stesso allarme.

In alcuni casi, aggiungere una nota di causa è facoltativo. In altri casi, è necessario aggiungere una nota di causa quando si riconosce l'allarme. 

Per aggiungere una nota di causa, puoi utilizzare WorkStation o WebStation. In WorkStation o Webstation, puoi visualizzare una nota di causa aggiunta a un allarme.

Per aggiungere una nota di causa a un allarme
  1. In WorkStation, nel riquadro Allarmi , fai clic con il pulsante destro del mouse sull'allarme, quindi fai clic su Aggiungi una nota di causa .

  2. Nella finestra di dialogo Note di causa , seleziona la nota di causa.

  3. Fai clic su OK .

La nota di causa viene aggiunta all'allarme.

  • Note di causa
  • Visualizzazione di una nota di causa
  • Riquadro allarmi e Vista allarme
  • Menu contestuale riquadro allarmi
  • Finestra di dialogo Note di causa
  • Riquadro Allarmi e barra degli strumenti Visualizzazione allarme