earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
15/07/2019

Ajout d'un événement date du calendrier

Vous ajoutez une date à un calendrier pour indiquer une date spéciale pour un jour spécifique, par exemple le 7 mai 2013.

Afficher plus
action_close

Les dates spécifiées dans un calendrier sont affichées dans la liste des dates. Vous pouvez spécifier des dates dans un calendrier à l'aide der trois méthodes différentes :

  • Date : une date spécifique

  • Plage de dates : une période fixe avec une date de début et de fin définie

  • Date calculée : une période fixe qui se répète

Événements date du calendrier

Une date simple dans un calendrier est une entrée qui se produit une fois ou tous les ans à la même date.

Les entrées de date simple suivantes planifient un événement à une date simple, le 1er janvier 2009 :

  • Année - 2009

  • Mois - Janvier

  • Jour du mois - 1

  • Jour de la semaine - Jour quelconque

Les entrées de date simple suivantes planifient un événement à une date simple tous les ans, le 1er janvier :

  • Année - Année quelconque

  • Mois - Janvier

  • Jour du mois - 1

  • Jour de la semaine - Jour quelconque

Les choix suivants génèrent un message d'erreur :

  • Une combinaison de jour, mois et année qui ne coïncide pas

    Par exemple, vendredi 5 mars 2009. Cette date tombe réellement un jeudi.

  • Toutes les années ultérieures à 2105

  • Un jour explicite qui n'existe pas

    Par exemple le 31 septembre ou le 29 février dans une année non bissextile.​​

Événements plage de dates du calendrier

Vous pouvez inclure une plage de dates dans la liste de dates. Une plage de dates est une série de jours à inclure dans un calendrier. Par exemple, la période du 1er janvier au 31 janvier 2009 est une plage de dates qui ajoute tout le mois de janvier au calendrier en tant qu'événement. Vous pouvez utiliser cette plage de dates pour qu'un dispositif, comme un thermostat, se comporte différemment pendant tout le mois de janvier.

Événements calculés du calendrier

Vous pouvez inclure une date calculée dans une liste de dates. Une date calculée ne dispose pas de dates de début et de fin. Par exemple, vous utilisez une date calculée pour planifier le vendredi de la première semaine des mois pairs.

Pour ajouter un événement de dates de calendrier
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez le calendrier auquel vous souhaitez ajouter l'exception.

  2. Cliquez sur l'onglet Éditeur calendrier .

  3. Au niveau de la barre d'outils Éditeur de calendrier , cliquez sur le bouton Ajouter une date

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. Dans la boîte de dialogue Éditer l'entrée du calendrier , dans le champ Nom de l'entrée , saisissez le nom que vous souhaitez afficher sur la liste de dates.

  5. Dans le champ Année , sélectionnez l'année de la date.

  6. Dans le champ Mois , sélectionnez le mois de la date.

  7. Dans le champ Jour du mois , sélectionnez le jour de la date.

  8. Dans le champ Jour de la semaine , sélectionnez le jour de la semaine pour la date.

  9. Cliquez sur OK .

  10. Dans le menu Fichier , cliquez sur Enregistrer .

  • Ajout d'un événement plage de dates du calendrier
  • Ajout d'un événement date calculée du calendrier
  • Ajout d'un événement exceptionnel Calendrier
  • Boîte de dialogue Éditer l'entrée du calendrier – Ajouter date
  • Événements du calendrier
  • Calendriers dans WorkStation