earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 2023
21/05/2024

Ajout d'un événement exceptionnel Plage dates

Vous créez une exception de plage de dates pour planifier un événement de plages de dates qui a priorité sur un événement hebdomadaire planifié.

Pour ajouter un événement spécial Plage dates
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez le programme horaire auquel vous souhaitez ajouter l'événement d'exception de plage de dates.

  2. Cliquez sur la vue Basique .

  3. Sur la barre d'outils Basique , cliquez sur le bouton Nouvel événement d'horaire

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de l'événement horaire , sous Type d'événement , cliquez sur Exception .

  5. Sous Type d'exception , cliquez sur Plage de dates .

  6. Sélectionnez Toute la journée pour que l'événement dure toute la journée.

  7. Dans le champ Valeur , saisissez une valeur.

  8. Dans le champ Nom , saisissez un nom pour l'exception.

  9. Dans le champ Priorité , sélectionnez une priorité.

  10. Dans le champ Année , sélectionnez une année pour la date de début et la date de fin.

  11. Dans le champ Mois , sélectionnez un mois pour la date de début et la date de fin.

  12. Dans le champ Jour du mois , sélectionnez un jour du mois pour la date de début et la date de fin.

  13. Dans le champ Jour de la semaine , sélectionnez un jour de la semaine pour la date de début et la date de fin.

  14. Cliquez sur OK .

  • Événements exceptionnels dans WorkStation
  • Boîte de dialogue Propriétés d'événement horaire – Vue Exception plage dates