Puoi aggiungere una serie di Trend Log in tempo reale ad un grafico del Trend per confrontare i dati del Trend dai diversi registri o variabili.
In WorkStation, nel riquadro della Struttura di sistema seleziona il grafico del Trend al quale aggiungere una serie.
Nel menu File , fai clic su Proprietà .
Nella finestra di dialogo Proprietà Grafico di Trend , sotto Impostazioni configurazione della serie , fai clic sul pulsante Aggiungi
Nella procedura guidata Crea un oggetto , nell'elenco tipo di oggetti, seleziona Serie di trend in tempo reale .
Nella casella Nome , digita un nome per la serie.
Nella casella Descrizione , digita un descrizione per la serie.
Fai clic su Avanti .
Nella pagina Configura serie di trend in tempo reale , nella casella Mostra variabile , immetti il percorso nella variabile da visualizzare nel grafico di trend.
Nella casella Peso , inserisci lo spessore di linea della serie.
Nella casella Mostra i marcatori , seleziona True per visualizzare un marcatore per ciascun valore registrato.
Fai clic su Crea .
Fai clic su OK .