earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/11/2018

Ajout d'un objet au volet Suivi de valeurs ou à une vue Suivi de valeurs

Vous ajoutez un objet au volet Suivi de valeurs ou à une vue Suivi de valeurs pour contrôler dynamiquement ses modifications de propriétés.

Afficher plus
action_close

Vous pouvez faire glisser des objets dans le volet Suivi de valeurs ou une vue Suivi de valeurs pour surveiller leurs valeurs en direct et autres propriétés, pour contrôler l'impact d'une modification que vous êtes sur le point d'apporter à votre système, par exemple. Les modifications de propriétés s'affichent immédiatement dans le volet Suivi de valeurs ou une vue Suivi de valeurs. Vous pouvez ajouter et supprimer des colonnes de propriétés dans le volet Suivi de valeurs ou une vue Suivi de valeurs.

En faisant glisser un objet vers le volet d'affichage ou une vue Suivi de valeurs, vous obtenez différents résultats si vous cliquez avec le bouton droit ou le bouton gauche avant de faire glisser l'objet :

  • Cliquez sur le bouton droit et faites glisser l'objet dans le volet Suivi de valeurs ou la vue Suivi de valeurs. Avec cette méthode, vous pouvez sélectionner les propriétés que vous souhaitez surveiller.

  • Cliquez sur le bouton gauche et faites glisser un objet dans le volet Suivi de valeurs ou la vue Suivi de valeurs. Avec cette méthode, la propriété par défaut de l'objet s'affiche.

La liste d'objets du volet Suivi de valeurs n'est pas sauvegardée lorsque vous quittez WorkStation mais vous pouvez sauvegarder les listes d'objets sur le système et les rouvrir à partir de l'arborescence du système. Vous pouvez sauvegarder la liste d'objets dans la barre d'outils de la vue Suivi de valeurs. La vue Suivi de valeurs sauvegardée s'ouvre dans la vue Listes. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel objet avec le bouton droit dans le volet Suivi de valeurs ou une vue Suivi de valeurs pour afficher et modifier les propriétés de cet objet. La fenêtre de dialogue Propriétés affiche les propriétés que vous avez choisi de surveiller dans le volet Suivi de valeurs ou la vue Suivi de valeurs et contient également un lien vers les propriétés complètes de l'objet.

Vous pouvez cliquer sur un objet avec le bouton droit dans le volet Suivi de valeurs ou la vue Suivi de valeurs pour afficher les tendances liées à cet objet.

 
action_zoom_plus_stroke Volet Suivi de valeurs
Figure : Volet Suivi de valeurs

Pour ajouter un objet au volet Suivi de valeurs ou à une vue Suivi de valeurs
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez l'objet que vous souhaitez surveiller.

  2. Glissez l'objet dans le volet Suivi de valeurs ou dans une vue Suivi de valeurs .

  • Modifier des valeurs
  • Volet Suivi de valeurs et vue Suivi de valeurs
  • Barre d'outils du volet Suivi de valeurs et de la vue Suivi de valeurs