Vous pouvez faire glisser des objets dans le volet Suivi de valeurs ou une vue Suivi de valeurs pour surveiller leurs valeurs en direct et autres propriétés, pour contrôler l'impact d'une modification que vous êtes sur le point d'apporter à votre système, par exemple. Les modifications de propriétés s'affichent immédiatement dans le volet Suivi de valeurs ou une vue Suivi de valeurs. Vous pouvez ajouter et supprimer des colonnes de propriétés dans le volet Suivi de valeurs ou une vue Suivi de valeurs.
En faisant glisser un objet vers le volet d'affichage ou une vue Suivi de valeurs, vous obtenez différents résultats si vous cliquez avec le bouton droit ou le bouton gauche avant de faire glisser l'objet :
Cliquez sur le bouton droit et faites glisser l'objet dans le volet Suivi de valeurs ou la vue Suivi de valeurs. Avec cette méthode, vous pouvez sélectionner les propriétés que vous souhaitez surveiller.
Cliquez sur le bouton gauche et faites glisser un objet dans le volet Suivi de valeurs ou la vue Suivi de valeurs. Avec cette méthode, la propriété par défaut de l'objet s'affiche.
La liste d'objets du volet Suivi de valeurs n'est pas sauvegardée lorsque vous quittez WorkStation mais vous pouvez sauvegarder les listes d'objets sur le système et les rouvrir à partir de l'arborescence du système. Vous pouvez sauvegarder la liste d'objets dans la barre d'outils de la vue Suivi de valeurs. La vue Suivi de valeurs sauvegardée s'ouvre dans la vue Listes. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel objet avec le bouton droit dans le volet Suivi de valeurs ou une vue Suivi de valeurs pour afficher et modifier les propriétés de cet objet. La fenêtre de dialogue Propriétés affiche les propriétés que vous avez choisi de surveiller dans le volet Suivi de valeurs ou la vue Suivi de valeurs et contient également un lien vers les propriétés complètes de l'objet.
Vous pouvez cliquer sur un objet avec le bouton droit dans le volet Suivi de valeurs ou la vue Suivi de valeurs pour afficher les tendances liées à cet objet.