Productos AS-L, AS-B, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
12/07/2019

Cómo añadir un evento semanal

Puede añadir eventos semanales a una programación para determinar cuándo se repetirán los eventos. Los eventos semanales siempre se repiten, a menos que se cancelen por un evento de excepción.

Mostrar más
action_close

Un evento semanal se produce cada semana regularmente y durante un período de tiempo ampliado. Puede programar más de un evento semanal para cada día de la semana.

 
action_zoom_plus_stroke Eventos semanales en una programación de EcoStruxure Building Operation
Figura: Eventos semanales en una programación de EcoStruxure Building Operation

Si hay algún evento no rutinario, como vacaciones, puede utilizar los eventos de excepción para anular la programación. Para obtener más información, consulte Eventos de excepción en WorkStation .

Para añadir un evento semanal
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la programación a la que desea añadir el evento semanal.

  2. Haga clic en la pestaña Básico .

  3. En la barra de herramientas Editor de programación básica , haga clic en el botón Ver eventos de programación semanal

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. En la cuadrícula, haga clic en la hora de inicio. Arrastre el cursor en vertical para seleccionar la hora de fin y, a continuación, en horizontal para seleccionar todos los días válidos para el evento.

  5. En el menú Archivo , haga clic en Guardar .

  • Cómo añadir un evento de excepción de calendario
  • Cómo añadir un evento de excepción de calendario
  • Cómo añadir un evento de excepción de intervalo de fechas
  • Cómo añadir un evento de excepción calculada
  • Vista Básica del Editor de programación
  • Eventos semanales en WorkStation
  • Eventos de programación