Productos AS-L, AS-B, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
12/07/2019

Cómo añadir un evento de excepción de calendario

Puede añadir un calendario a la programación para aplicar un evento de excepción para todas las fechas especificadas en el calendario.

Mostrar más
action_close

Un calendario es una lista de fechas. El calendario incluye en la programación las fechas en las que se producirán los eventos de excepción. Para ahorrar tiempo, puede hacer referencia a un calendario en lugar de introducir varios eventos de excepción en una programación.

 
action_zoom_plus_stroke Eventos de excepción en un calendario
Figura: Eventos de excepción en un calendario

Muchas programaciones pueden hacer referencia al calendario. Puede definir el grupo de fechas una vez en lugar de tener que hacerlo cada vez en varias programaciones, una tarea muy tediosa si el sistema de control del edificio contiene muchas programaciones.

Descripción del editor de calendario

Puede usar el Editor de calendario para crear un calendario que contenga una lista de fechas de eventos de excepción. Los eventos de excepción pueden ser una fecha sencilla, un rango de fechas o una fecha recurrente. Al usar un calendario, especifica los eventos de excepción solo una vez, en lugar de tener que hacerlo para cada programación.  El calendario se usa como referencia para cada una de las programaciones y todas las fechas de excepción se designan automáticamente en las programaciones.

Para obtener más información, consulte Descripción del editor de calendario .

Eventos de calendario

Las fechas especificadas en un calendario se muestran en la lista de fechas. Puede especificar las fechas en un calendario con tres métodos:

  • Fecha: una fecha específica

  • Rango de fechas: un período fijo con una fecha de inicio y de fin definidas

  • Fecha calculada: un período fijo que se repite

Para obtener más información, consulte Eventos de calendario .

Para añadir un evento de excepción de calendario
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la programación a la que desea añadir el calendario.

  2. Haga clic en la pestaña Básico .

  3. En la barra de herramientas Editor de programación básica , haga clic en el botón Nuevo evento de calendario

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. En el cuadro de diálogo Propiedades de eventos de programación , haga clic en Excepción .

  5. Haga clic en Calendario .

  6. Seleccione Todo el día si el evento de excepción debe estar activado o desactivado todo el día.

  7. En la columna Hora de inicio , escriba una hora de inicio del evento de excepción.

  8. En la columna Hora de fin , escriba una hora de fin para el evento de excepción.

  9. En la columna Valor , seleccione un valor para el evento de excepción.

  10. En el cuadro Nombre escriba un nombre para el evento de excepción.

  11. En el cuadro Prioridad , seleccione una prioridad para el evento de excepción, para que se omitan eventos en conflicto con prioridades inferiores.

  12. En el cuadro Calendario , introduzca el calendario que desee añadir.

  13. Haga clic en Aceptar .

  14. En el menú Archivo , haga clic en Guardar .

Aviso
  • No puede especificar tiempos y valores diferentes para cada fecha distinta. Todas las fechas especificadas en el calendario deben tener los mismos valores y tiempos asignados.

  • Cómo añadir un evento de excepción de calendario
  • Cómo añadir un evento de excepción de calendario
  • Cómo añadir un evento de excepción de intervalo de fechas
  • Cómo añadir un evento de excepción calculada
  • Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Referencia de calendario
  • Calendarios en WorkStation
  • Eventos de excepción en WorkStation