earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Allarmi
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/11/2018

Aggiunta di una nota di azione a un allarme

Puoi aggiungere una nota di azione per informare gli altri sulle azioni che hai intrapreso per correggere il problema che ha causato l'allarme.

Mostra di più
action_close

Una nota di azione è una nota predefinita contenente informazioni sulle misure che hai intrapreso per risolvere il problema che ha innescato l'allarme.

Puoi aggiungere una nota di azione a un allarme In alcuni casi, aggiungere una nota di azione a un allarme è facoltativo. In altri casi, è necessario aggiungere una nota di azione quando si riconosce l'allarme.

Per aggiungere una nota di azione, puoi utilizzare WorkStation o WebStation. Puoi visualizzare una nota di azione aggiunta a un allarme in WorkStation o WebStation.

Per aggiungere una nota di azione a un allarme
  1. In WorkStation, nel riquadro Allarmi , fai clic con il pulsante destro del mouse sull'allarme, quindi fai clic su Aggiungi una nota di azione .

  2. Nella finestra di dialogo Note di azione , seleziona la nota di azione.

  3. Fai clic su OK .

La nota di azione viene aggiunta all'allarme.

  • Note di azione
  • Finestra di dialogo Note di azione
  • Visualizzazione di una nota di azione
  • Riquadro allarmi e Vista allarme
  • Menu contestuale riquadro allarmi
  • Riquadro Allarmi e barra degli strumenti Visualizzazione allarme