Use the Alarms pane shortcut menu to manage the alarms in the Alarms pane.
Command |
Description |
Acknowledge |
Click to acknowledge the alarm state or reset state. Per maggior informazioni, consulta Riconoscimento allarme . |
Enable alarm |
Click to enable the alarm. If the alarm state changed, for example from alarm state to normal state during the time the alarm was disabled, the alarm is given the new state once it is enabled. Per maggior informazioni, consulta Disattivazione e attivazione allarmi . |
Disable alarm |
Click to disable the alarm. The alarm is disabled and cannot be acknowledged or reset until it is enabled. Per maggior informazioni, consulta Disattivazione e attivazione allarmi . |
Recheck |
Click to update the current alarm state. |
Unhide alarm |
Click to show the alarm. Per maggior informazioni, consulta Mostra e nascondi allarmi . |
Hide alarm |
Click to hide the alarm from the Alarms pane. The alarm is still logged in the event log. Per maggior informazioni, consulta Mostra e nascondi allarmi . |
Enable state-change logging |
Click to start logging an event each time the alarm is changing its state. Per maggior informazioni, consulta Alarm State-Change Logging . |
Disable state-change logging |
Click to stop logging an event every time the alarm is changing its state. Per maggior informazioni, consulta Alarm State-Change Logging . |
Self-assign |
Click to assign the alarm to yourself. Per maggior informazioni, consulta Assegnazione allarme . |
Assign |
Click to assign the alarm to another user. Per maggior informazioni, consulta Assegnazione allarme . |
Reject |
Click to reject the alarm. Per maggior informazioni, consulta Assegnazione allarme . |
Accept |
Click to accept the alarm. Per maggior informazioni, consulta Assegnazione allarme . |
Release |
Click to release an alarm that is assigned to you. Per maggior informazioni, consulta Assegnazione allarme . |
Add comment |
Click to add a comment to the alarm. Per maggior informazioni, consulta Commenti allarme . |
Add cause note |
Click to add a cause note to the alarm. Per maggior informazioni, consulta Note di causa . |
Add action note |
Click to add an action note to the alarm. Per maggior informazioni, consulta Note di azione . |
Checklist |
Click to view the checklist of the alarm. Per maggior informazioni, consulta Liste di controllo . |
Turn off visual and audible alert |
Click to turn off visual and audible alert. |
Attachments |
Click to open the file or document that is attached to the alarm. Per maggior informazioni, consulta Allegati agli allarmi . |
Go to alarm object |
Click to open the settings of the alarm in the Work area. |
View history |
Click to view the history of an alarm in the work area. |
Alarm View settings |
Click to open the Alarm View settings submenu where you can make a number of Alarm View settings for the current Alarms pane or Alarm View. Per maggior informazioni, consulta Alarms Pane Shortcut Menu - Alarm View Settings Submenu . |