earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Benutzeroberfläche

Benutzeroberfläche


Produkte: AS-C, AS-B, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Projekt Configuration Server, Project Configuration Tool, WebStation
Funktionen: Alarme
Produktversion: 1.8
13.10.2016

Alarms Pane and Alarm View Toolbar

Use the Alarms pane and Alarm View toolbar to manage the alarms.

Tabelle: Alarms Pane and Alarm View Toolbar

Button

Description

 
action_zoom_plus_stroke

Acknowledge

​Click to acknowledge alarm state or reset state.

Für weitere Informationen siehe Alarm quittieren .

 
action_zoom_plus_stroke

Enable alarm

​Click to enable the alarm. If the alarm state changed, for example, from alarm state to normal state during the time the alarm was disabled, the alarm is given the new state once it is enabled.

Für weitere Informationen siehe Alarme aktivieren und deaktivieren .

 
action_zoom_plus_stroke

Disable alarm

​Click to disable the alarm. The alarm is inactivated and cannot be acknowledged or reset until it is enabled.

Für weitere Informationen siehe Alarme aktivieren und deaktivieren .

 
action_zoom_plus_stroke

Unhide alarm

​Click to show the alarm.

Für weitere Informationen siehe Alarme aus- und einblenden .

 
action_zoom_plus_stroke

Hide alarm

​Click to hide the alarm in the Alarms pane or Alarm View. The alarm is still logged in the Event log.

Für weitere Informationen siehe Alarme aus- und einblenden .

 
action_zoom_plus_stroke

Add comment

​Click to add a comment to the alarm.

Für weitere Informationen siehe Alarmkommentare .

 
action_zoom_plus_stroke

Add cause note

​Click to add a cause note to the alarm.

Für weitere Informationen siehe Ursachennotizen .

 
action_zoom_plus_stroke

Add action note

​Click to add an action note to the alarm.

Für weitere Informationen siehe Maßnahmennotizen .

 
action_zoom_plus_stroke

Checklist

​Click to view the checklist for the alarm.

Für weitere Informationen siehe Checklisten .

 
action_zoom_plus_stroke

Show disabled alarms

​Click to toggle between showing and hiding disabled alarms.

Für weitere Informationen siehe Alarme aktivieren und deaktivieren .

 
action_zoom_plus_stroke

Show hidden alarms

​Click to toggle between hiding alarms and showing hidden alarms.

Für weitere Informationen siehe Alarme aus- und einblenden .

 
action_zoom_plus_stroke

Go to alarm object

​Click to open the settings of the alarm in the Work Area.

 
action_zoom_plus_stroke

Edit user filter

Click to select the conditions for the temporary alarm display in the Alarms pane. When you close the view, the filter conditions are lost. Für weitere Informationen siehe Alarm Filter Conditions .

 
action_zoom_plus_stroke

Favorites (in WorkStation)

Click to open the Favorites menu where you select, add and manage favorites.

  • Alarm quittieren
  • Alarme aktivieren und deaktivieren
  • Alarme aus- und einblenden
  • Alarmkommentare
  • Ursachennotizen
  • Maßnahmennotizen
  • Checklists
  • Group and Sort Objects
  • Alarm Filter Conditions
  • Alarm and Event Details
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Alarms Pane Shortcut Menu
  • Alarms Pane and Alarm View Customization