earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Benutzeroberfläche

Benutzeroberfläche


Produkte: WorkStation, Projekt Configuration Server, WebStation
Funktionen: Alarme, Basisfunktionalität
Produktversion: 1.8
13.10.2016

Alarms Pane Shortcut Menu

Use the Alarms pane shortcut menu to manage the alarms in the Alarms pane.

 
action_zoom_plus_stroke Alarms pane shortcut menu
Abbildung: Alarms pane shortcut menu

Tabelle: Alarms Pane Shortcut Menu

Command

Description

Acknowledge

Click to acknowledge the alarm state or reset state.

Für weitere Informationen siehe Alarm quittieren .

Enable alarm

Click to enable the alarm. If the alarm state changed, for example from alarm state to normal state during the time the alarm was disabled, the alarm is given the new state once it is enabled.

Für weitere Informationen siehe Alarme aktivieren und deaktivieren .

Disable alarm

Click to disable the alarm. The alarm is disabled and cannot be acknowledged or reset until it is enabled.

Für weitere Informationen siehe Alarme aktivieren und deaktivieren .

Recheck

Click to update the current alarm state.

Unhide alarm

Click to show the alarm.

Für weitere Informationen siehe Alarme aus- und einblenden .

Hide alarm

Click to hide the alarm from the Alarms pane. The alarm is still logged in the event log.

Für weitere Informationen siehe Alarme aus- und einblenden .

Enable state-change logging

Click to start logging an event each time the alarm is changing its state.

Für weitere Informationen siehe Alarm State-Change Logging .

Disable state-change logging

Click to stop logging an event every time the alarm is changing its state.

Für weitere Informationen siehe Alarm State-Change Logging .

Self-assign

Click to assign the alarm to yourself.

Für weitere Informationen siehe Alarmzuweisungen .

Assign

Click to assign the alarm to another user.

Für weitere Informationen siehe Alarmzuweisungen .

Reject

Click to reject the alarm.

Für weitere Informationen siehe Alarmzuweisungen .

Accept

Click to accept the alarm.

Für weitere Informationen siehe Alarmzuweisungen .

Release

Click to release an alarm that is assigned to you.

Für weitere Informationen siehe Alarmzuweisungen .

Add comment

Click to add a comment to the alarm.

Für weitere Informationen siehe Alarmkommentare .

Add cause note

Click to add a cause note to the alarm.

Für weitere Informationen siehe Ursachennotizen .

Add action note

Click to add an action note to the alarm.

Für weitere Informationen siehe Maßnahmennotizen .

Checklist

Click to view the checklist of the alarm.

Für weitere Informationen siehe Checklisten .

Turn off visual and audible alert

Click to turn off visual and audible alert.

Attachments

Click to open the file or document that is attached to the alarm.

Für weitere Informationen siehe Alarmanhänge .

Go to alarm object

Click to open the settings of the alarm in the Work area.

View history

Click to view the history of an alarm in the work area.

Alarm View settings

Click to open the Alarm View settings submenu where you can make a number of Alarm View settings for the current Alarms pane or Alarm View. Für weitere Informationen siehe Alarms Pane Shortcut Menu - Alarm View Settings Submenu .

  • Alarm quittieren
  • Alarme aktivieren und deaktivieren
  • Alarme aus- und einblenden
  • Alarm State-Change Logging
  • Alarmzuweisungen
  • Alarmkommentare
  • Ursachennotizen
  • Maßnahmennotizen
  • Checklists
  • Alarmanhänge
  • Alarms Pane and Alarm View Toolbar
  • Alarm and Event Detail View
  • Ereignisfenster und Ereignisansicht
  • Alarms Pane Shortcut Menu - Alarm View Settings Submenu
  • Dialogfeld Alarmdetails