Una programación analógica controla un dispositivo que mide la salida en números reales. Los números reales incluyen números positivos o negativos, fracciones y valores decimales.
Por ejemplo, puede crear una programación analógica para regular el valor de consigna del termostato en un área de oficinas. Para controlar la temperatura entre las 08:00 y las 17:00 puede establecer el valor en 22 ºC (70 ºF) con la programación activa y en 16 ºC (62 ºF) con la programación inactiva.