earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool, WebStation
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2023
14/03/2024

Programaciones analógicas

An analog schedule controls a device that gauges the output in real numbers. The real numbers include positive or negative numbers, fractions, and decimal values.

Por ejemplo, puede crear una programación analógica para regular el valor del punto de ajuste del termostato en un área de oficinas. Para controlar la temperatura entre las 8:00 h y las 17:00 h, puede establecer el valor en 22 ºC (70 ºF) con la programación activa y en 16 ºC (62 ºF) con la programación inactiva.

 
action_zoom_plus_stroke Programación analógica
Figura: Programación analógica
  • Tipos de programaciones
  • Modifying a Schedule Using the Text View
  • Modifying a Schedule Using the Graphic View