earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool, WebStation
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
22/07/2018
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Programaciones analógicas

Una programación analógica controla un dispositivo que mide la salida en números reales. Los números reales incluyen números positivos o negativos, fracciones y valores decimales.

Por ejemplo, puede crear una programación analógica para regular el valor de consigna del termostato en un área de oficinas. Para controlar la temperatura entre las 08:00 y las 17:00 puede establecer el valor en 22 ºC (70 ºF) con la programación activa y en 16 ºC (62 ºF) con la programación inactiva.

 
action_zoom_plus_stroke Programación analógica
Figura: Programación analógica
  • Tipos de programaciones
  • Modifying a Schedule Using the Text View
  • Modifying a Schedule Using the Graphic View