earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool, WebStation
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
22/07/2018

Tipos de programaciones

Puede crear tres tipos de programaciones: digital, multiestado o analógica. La programación digital se crea si se necesita controlar un dispositivo con dos estados de salida, como Encendido o Apagado. La programación multiestado se crea si necesita controlar un dispositivo con estados de salida basados en varios estados, como bajo, medio, o alto. La programación analógica se crea si necesita controlar un dispositivo que mide la salida en números reales.

Puede crear programaciones usando WorkStation.

Programaciones analógicas

Una programación analógica controla un dispositivo que mide la salida en números reales. Los números reales incluyen números positivos o negativos, fracciones y valores decimales.

Para obtener más información, consulte Programaciones analógicas .

Programaciones digitales

Una programación digital controla un dispositivo que tiene un estado de salida y un estado de salida de desconexión.

Para obtener más información, consulte Programaciones digitales .

Programaciones multiestado

Una programación multiestado controla un dispositivo que tiene estados de salida basados en números enteros o positivos, incluido cero.

Para obtener más información, consulte Programaciones multiestado .

  • Programaciones analógicas
  • Programaciones digitales
  • Programaciones multiestado