earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool, WebStation
功能: 时间表
产品版本: 2023
2024/3/14

模拟时间表

An analog schedule controls a device that gauges the output in real numbers. The real numbers include positive or negative numbers, fractions, and decimal values.

例如,您可以创建模拟时间表以在办公区中控制恒温设定值。要控制 08:00 到 17:00 的温度,可将值设置为当时间表激活时为“22 °C (72 °F)”,当时间表未激活时为“16 °C (62 °F)”。

 
action_zoom_plus_stroke 模拟时间表
图: 模拟时间表
  • 时间表类型
  • Creating an Analog Schedule
  • Modifying a Schedule Using the Text View
  • Modifying a Schedule Using the Graphic View