Productos WorkStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/11/2018

Asignación de una alarma

Puede asignar una alarma a otro usuario y definir el tiempo que el usuario tiene para responder antes de que la alarma se rechace automáticamente.

Mostrar más
action_close

Cuando reconoce una alarma, está informando a otros usuarios de que ya ha visto la alarma. Al reconocer una alarma, no necesariamente se hace responsable de solucionar la causa de la alarma.

Cuando reconozca una alarma, su color cambiará en el panel Alarmas. En WebStation, el símbolo de alarma también cambia.

Una alarma reconocida no desaparece de la lista del panel Alarmas.

Puede reconocer una o varias alarmas a la vez.

Para asignar una alarma
  1. En WorkStation, en el panel de Alarmas , haga clic derecho en alarma y después haga clic en Asignar .

  2. En el cuadro de diálogo Asignar , busque el usuario o grupo al que desea asignar la alarma.

  3. Seleccione la Cantidad de tiempo hasta que se rechace automáticamente e introduzca el tiempo que debe pasar antes de que la alarma se rechace.

  4. Haga clic en Aceptar .

  • Cómo funcionan las alarmas
  • Cuadro de diálogo Asignar
  • Asignaciones de alarmas
  • Panel Alarmas y vista Alarma
  • Menú contextual del panel de Alarmas