Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
12/07/2019

Cómo adjuntar un método de cálculo a la serie de un gráfico de tendencias

Puede adjuntar un método de cálculo a la serie de un gráfico de tendencias para procesar los valores registrados y presentar el resultado.

Mostrar más
action_close

​Use un método de cálculo para procesar las entradas del registro de tendencias antes de presentarlas en una lista de registro de tendencias o un gráfico de tendencias. Las entradas originales del registro de tendencias no se ven afectadas por el método de cálculo. El método de cálculo se aplica a las entradas del registro de tendencias agrupadas por un intervalo de tiempo específico.

Están disponibles los siguientes métodos de cálculo:

  • Ninguno

  • Máximo

  • Mínimo

  • Promedio

  • Suma

  • Delta

  • Delta durante el período

  • Contador de consumo

Aviso
  • Adapte el período para que pueda contener la cantidad necesaria de registros para generar un cálculo correcto.

  • Si hay un método de cálculo conectado a un registro de tendencias de intervalo con diferencial delta, asegúrese de que el período y el valor delta se adaptan para el cálculo.

Ninguno

No se realizan cálculos. Se presentan los valores actuales.

Máximo

Se presenta el valor máximo de cada período.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de método de cálculo de máximo
Figura: Esquema de método de cálculo de máximo
Aviso

Si el punto de registro está desconectado o no se produce ningún valor durante el intervalo, no se muestra ningún valor.

Mínimo

Se presenta el valor mínimo de cada período.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de método de cálculo de mínimo
Figura: Esquema de método de cálculo de mínimo
Aviso

Si el punto de registro está desconectado o no se produce ningún valor durante el intervalo, no se muestra ningún valor.

Promedio

Se calcula y presenta el promedio de los valores de cada período.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de método de cálculo de promedio
Figura: Esquema de método de cálculo de promedio
Aviso

Si el punto de registro está desconectado o no se produce ningún valor durante el intervalo, no se muestra ningún valor.

Suma

Se calcula y presenta la suma de los valores de cada período.

 
action_zoom_plus_stroke Método de cálculo de suma, esquema
Figura: Método de cálculo de suma, esquema

Delta

Se calcula y presenta el cambio al valor anterior.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de método de cálculo de valor delta
Figura: Esquema de método de cálculo de valor delta

Delta durante el período

Se calcula y presenta el cambio durante un período. El valor en el límite del período suele interpolarse, a partir del último valor del período antiguo y del primer valor del período nuevo.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de método de cálculo de valor delta durante un período
Figura: Esquema de método de cálculo de valor delta durante un período

Contador de consumo

El contador de consumo es un cálculo de valor delta durante un período con funcionalidad de contador. Para obtener más información, consulte Función Contador .

Tiempos de retrasos en periodos en listas de gráficos de tendencias y registro de tendencias

Cuando se presenta una valor calculado para un periodo, la mitad del periodo se usa como tiempo de retraso.

Ejemplo:

El valor calculado para el periodo 8:00-9:00 se marca como 8:30. Si hay un valor a 9:01, el siguiente periodo es 9:00-10:00, que se marca como 9:30. Puede que el periodo completo aún no haya pasado, pero el valor puede presentarse incluso si partes del periodo se encuentran en el futuro.

Para adjuntar un método de cálculo a la serie de un gráfico de tendencias
  1. En WorkStation, en el Árbol del sistema , seleccione el gráfico al que quiere adjuntar un método de cálculo.

  2. En la barra Gráfico de tendencias , haga clic en Abrir configuración de gráfico de tendencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En el cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias , haga clic en la pestaña Cálculos .

  4. En el cuadro Series de datos , seleccione la serie a la que quiera añadir un método de cálculo.

  5. En Método de cálculo , seleccione un método de cálculo.

  6. Seleccione Delta sobre periodo si el método de cálculo es un cálculo delta con periodos.

  7. En el cuadro Periodo , seleccione el intervalo de tiempo durante el que se ejecutará el método de cálculo.

    Aviso
    • Si se selecciona Personalizado en el cuadro Período, introduzca un intervalo de tiempo personalizado durante el que se ejecutará el método de cálculo en el cuadro Período personalizado y la hora en la que desea que el período personalizado se inicie en los cuadros Alineación de periodo personalizado .

    • Para calcular el número necesario de entradas de un registro de tendencias, multiplique el número de entradas de un día por el número de días en los que desea que se ejecute el registro de tendencias. Por ejemplo, el intervalo del registro de tendencias está ajustado a 1 hora, entonces se producen 24 valores registrados por día. El registro de tendencias debe ejecutarse en al menos un mes de valores registrados con 31 días. Por ejemplo, el número de entradas en registro = 24 x 31 = 744.

  8. En el Periodo personalizado , introduzca un intervalo de tiempo personalizado durante el que se ejecutará el método de cálculo.

  9. En los cuadros Alineación de periodo personalizado , introduzca la hora en la que desea que el período personalizado se inicie.

  10. Haga clic en Aceptar .

Se ha adjuntado un método de cálculo a la serie.

  • Métodos de cálculo
  • Meter Trend Log Calculation Fails