Use un método de cálculo para procesar las entradas del registro de tendencias antes de presentarlas en una lista de registro de tendencias o un gráfico de tendencias. Las entradas originales del registro de tendencias no se ven afectadas por el método de cálculo. El método de cálculo se aplica a las entradas del registro de tendencias agrupadas por un intervalo de tiempo específico.
Están disponibles los siguientes métodos de cálculo:
Ninguno
Máximo
Mínimo
Promedio
Suma
Delta
Delta durante el período
Contador de consumo
Adapte el período para que pueda contener la cantidad necesaria de registros para generar un cálculo correcto.
Si hay un método de cálculo conectado a un registro de tendencias de intervalo con diferencial delta, asegúrese de que el período y el valor delta se adaptan para el cálculo.
Se presenta el valor máximo de cada período.
Si el punto de registro está desconectado o no se produce ningún valor durante el intervalo, no se muestra ningún valor.
Se presenta el valor mínimo de cada período.
Si el punto de registro está desconectado o no se produce ningún valor durante el intervalo, no se muestra ningún valor.
Se calcula y presenta el promedio de los valores de cada período.
Si el punto de registro está desconectado o no se produce ningún valor durante el intervalo, no se muestra ningún valor.
Se calcula y presenta el cambio durante un período. El valor en el límite del período suele interpolarse, a partir del último valor del período antiguo y del primer valor del período nuevo.
El contador de consumo es un cálculo de valor delta durante un período con funcionalidad de contador. Para obtener más información, consulte Función Contador .
Cuando se presenta una valor calculado para un periodo, la mitad del periodo se usa como tiempo de retraso.
Ejemplo:
El valor calculado para el periodo 8:00-9:00 se marca como 8:30. Si hay un valor a 9:01, el siguiente periodo es 9:00-10:00, que se marca como 9:30. Puede que el periodo completo aún no haya pasado, pero el valor puede presentarse incluso si partes del periodo se encuentran en el futuro.