earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
功能: 趋势
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
2019/7/15

在趋势日志列表中附加计算方法

您可以在趋势日志列表中附加计算方法,以处理记录值和显示结果。

显示更多
action_close

​在趋势日志列表或趋势图中展示趋势日志记录之前先使用计算方法处理记录。 计算方法不会影响趋势日志中的原始记录。 计算方法适用于由特定时间间隔分组的趋势日志记录。

可使用以下计算方法:

  • 最大值

  • 最小

  • 平均

  • 小计

  • 增量

  • 区间增量

  • 消耗计量

注释:
  • 调整周期,使其包含生成正确的计算所需的记录数。

  • 如果计算方法连接到具有增量的间隔趋势日志,请确保针对计算调整周期和增量。

没有执行计算。显示实际值。

最大值

显示每个周期的最大值。

 
action_zoom_plus_stroke 最大计算方法示意图
图: 最大计算方法示意图
重要:

如果日志点离线或间隔期间未生成值,则不会显示值。

最小

显示每个周期的最小值。

 
action_zoom_plus_stroke 最小计算方法示意图
图: 最小计算方法示意图
重要:

如果日志点离线或间隔期间未生成值,则不会显示值。

平均

计算和显示每个周期的平均值。

 
action_zoom_plus_stroke 平均计算方法示意图
图: 平均计算方法示意图
重要:

如果日志点离线或间隔期间未生成值,则不会显示值。

小计

计算和显示每个周期的值小计。

 
action_zoom_plus_stroke 小计计算方法示意图
图: 小计计算方法示意图

增量

计算和显示相对于前一个值的更改。

 
action_zoom_plus_stroke 增量计算方法示意图
图: 增量计算方法示意图

区间增量

计算和显示周期内的更改。周期限制的值通常会根据旧周期中的最后一个值和新周期中的第一个值内插。

 
action_zoom_plus_stroke 区间增量计算方法示意图
图: 区间增量计算方法示意图

仪表消耗

仪表消耗是带仪表功能的区间增量计算。 有关更多信息,请参阅 仪表功能 .

趋势图和趋势日志列表中的周期时间戳

当显示周期的计算值时,该周期的中点用作时间戳。

示例:

周期 8:00-9:00 的计算值的时间戳为 8:30。如果 9:01 时有一个值,则下一个周期为 9:00-10:00,其时间戳为 9:30。完整周期可能尚未结束,但是即使周期部分处于将来仍可显示该值。

在趋势日志列表中附加计算方法
  1. 在 WorkStation 的 系统树 窗格,选择想要附加计算方法的趋势日志列表。

  2. 趋势日志列表 工具栏,点击 打开趋势日志列表设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  3. 在趋势日志清单属性的 计算方法 框中,选择一个计算。

  4. 周期增量 框中,如果计算方法是带周期的增量计算,选择

  5. 周期 框中,选择要执行计算方法的时间跨度。

    注释:
    • 如果在 周期 框中选择“自定义”,则在 自定义 周期 框中输入要执行计算方法的自定义周期,并在 自定义周期调整 框中输入希望自定义周期开始的时间。

    • 要计算趋势日志的必要记录数,需将一天的记录数乘以希望趋势日志记录的天数。 例如,趋势日志的间隔设为 1 小时,则每天有 24 个记录值。 趋势日志应至少记录一个月的记录值,即 31 天。 因此,记录数 = 24 x 31 = 744。

  6. 自定义周期 框中,输入要执行计算方法的自定义时间跨度。

  7. 自定义周期调整 框中,输入想要自定义周期开始的时间。

  8. 点击 确定

现在会在趋势日志列表中附加计算方法。

  • 计算方法
  • Trend Log List Properties
  • Meter Trend Log Calculation Fails