Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
12/07/2019

Configuración automática de la escala del eje Y

Puede configurar el gráfico de tendencias para escalar automáticamente el eje Y. El gráfico de tendencias tiene dos ejes Y, uno a la izquierda y otro a la derecha. Puede usar este procedimiento para escalar ambos ejes.

Mostrar más
action_close

El eje X del gráfico de tendencias representa el tiempo. El intervalo de tiempo del eje se puede ajustar con una hora de inicio y otra de fin fijas o con una hora de fin relativa a la hora actual. El tamaño del eje puede escalarse rápidamente para mostrar la última hora, el último día, el último mes o el último año.

 
action_zoom_plus_stroke Intervalo absoluto e intervalo relativo; esquema
Figura: Intervalo absoluto e intervalo relativo; esquema

El eje Y se refiere a la unidad de medida que representa la variable. La escala del eje Y puede ajustarse manualmente o con escala automática. Puede configurar el gráfico de tendencias para presentar series en un eje Y o dos ejes Y, uno a la izquierda y otro a la derecha. Use dos ejes Y para presentar series con rangos diferentes en el mismo gráfico de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke Un eje Y y dos ejes Y; esquema
Figura: Un eje Y y dos ejes Y; esquema

Para facilitar la lectura, las líneas de cuadrícula pueden mostrarse en el gráfico de tendencias. Las líneas de cuadrícula se pueden mostrar en ambas direcciones, X e Y, independientes la una de la otra.

 
action_zoom_plus_stroke Líneas de cuadrícula; esquema
Figura: Líneas de cuadrícula; esquema

Para configurar automáticamente la escala del eje Y
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias que desee configurar.

  2. En la barra de herramientas Gráfico de tendencias , haga clic en Abrir configuración de gráfico de tendencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En el cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias , seleccione Autoescalar eje y izquierdo and Autoescalar eje y derecho .

  4. Haga clic en Aceptar .

La escala del eje Y se ajusta y actualiza automáticamente con las series presentadas.

  • Ejes del gráfico de tendencias
  • Configuración manual de la escala del eje Y
  • Iconos de eventos del gráfico de tendencias
  • Trend Chart Does Not Show Trend Log Series