earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
16/11/2018

Ejes del gráfico de tendencias

El eje X del gráfico de tendencias representa el tiempo. El intervalo de tiempo del eje se puede ajustar con una hora de inicio y otra de fin fijas o con una hora de fin relativa a la hora actual. El tamaño del eje puede escalarse rápidamente para mostrar la última hora, el último día, el último mes o el último año.

 
action_zoom_plus_stroke Intervalo absoluto e intervalo relativo; esquema
Figura: Intervalo absoluto e intervalo relativo; esquema

El eje Y se refiere a la unidad de medida que representa la variable. La escala del eje Y puede ajustarse manualmente o con escala automática. Puede configurar el gráfico de tendencias para presentar series en un eje Y o dos ejes Y, uno a la izquierda y otro a la derecha. Use dos ejes Y para presentar series con rangos diferentes en el mismo gráfico de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke Un eje Y y dos ejes Y; esquema
Figura: Un eje Y y dos ejes Y; esquema

Para facilitar la lectura, las líneas de cuadrícula pueden mostrarse en el gráfico de tendencias. Las líneas de cuadrícula se pueden mostrar en ambas direcciones, X e Y, independientes la una de la otra.

 
action_zoom_plus_stroke Líneas de cuadrícula; esquema
Figura: Líneas de cuadrícula; esquema
  • Gráficos de tendencias
  • Configuración de un gráfico de tendencias
  • Cómo editar la configuración del gráfico de tendencias
  • Configuración del eje X con un intervalo de tiempo relativo
  • Configuración del eje X con un intervalo de tiempo absoluto
  • Configuración automática de la escala del eje Y
  • Desplazamiento del eje X del gráfico de tendencias a la hora actual
  • Visualización de las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias
  • Vista del gráfico de tendencias