earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
15/07/2019

Configuration automatique de l'échelle de l'axe Y

Vous pouvez configurer la courbe de tendance de manière à définir automatiquement l'échelle de l'axe Y. La courbe de tendance comporte deux axes Y, un à gauche et un à droite. Vous pouvez utiliser cette procédure pour déterminer l'échelle des deux axes.

Afficher plus
action_close

L'axe X de la courbe de tendance représente les heures. Le laps de temps de l'axe peut être défini avec des heures fixes de début et de fin ou avec une heure de fin relative à l'heure actuelle. L'axe peut être rapidement mis à l'échelle pour afficher la dernière heure, le dernier jour, le dernier mois ou la dernière année.

 
action_zoom_plus_stroke Schéma du laps de temps absolu et du laps de temps relatif
Figure : Schéma du laps de temps absolu et du laps de temps relatif

L'axe Y fait référence à l'unité de mesure représentée par la variable. L'échelle de l'axe Y peut être définie manuellement ou automatiquement. Vous pouvez configurer la courbe de tendance de sorte à présenter la série sur un ou deux axes Y, l'un à gauche et l'autre à droite. Utilisez deux axes Y pour présenter une série avec différentes plages dans la même courbe de tendance.

 
action_zoom_plus_stroke Schéma d'un seul axe Y et de deux axes Y
Figure : Schéma d'un seul axe Y et de deux axes Y

Pour faciliter la lecture, le quadrillage peut être affiché dans la courbe de tendance. Ces lignes peuvent être affichées parallèlement à l'axe X et à l'axe Y, indépendamment les unes des autres.

 
action_zoom_plus_stroke Schéma du quadrillage
Figure : Schéma du quadrillage

Pour configurer automatiquement l'échelle de l'axe Y
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance que vous souhaitez configurer.

  2. Dans la barre d'outils Courbe de tendance , cliquez sur le bouton Ouvrir les paramètres de courbe de tendance

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Dans la boîte de dialogue Configurer graphique de tendance , sélectionnez Échelle gauche auto - axe Y et Échelle droite auto - axe Y .

  4. Cliquez sur OK .

L'échelle de l'axe Y est désormais définie automatiquement et mise à jour avec la série présentée.

  • Axes de la courbe de tendance
  • Configuration manuelle de l'échelle de l'axe Y
  • Icônes des événements de courbe de tendance