earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
16/11/2018

Axes de la courbe de tendance

L'axe X de la courbe de tendance représente les heures. Le laps de temps de l'axe peut être défini avec des heures fixes de début et de fin ou avec une heure de fin relative à l'heure actuelle. L'axe peut être rapidement mis à l'échelle pour afficher la dernière heure, le dernier jour, le dernier mois ou la dernière année.

 
action_zoom_plus_stroke Schéma du laps de temps absolu et du laps de temps relatif
Figure : Schéma du laps de temps absolu et du laps de temps relatif

L'axe Y fait référence à l'unité de mesure représentée par la variable. L'échelle de l'axe Y peut être définie manuellement ou automatiquement. Vous pouvez configurer la courbe de tendance de sorte à présenter la série sur un ou deux axes Y, l'un à gauche et l'autre à droite. Utilisez deux axes Y pour présenter une série avec différentes plages dans la même courbe de tendance.

 
action_zoom_plus_stroke Schéma d'un seul axe Y et de deux axes Y
Figure : Schéma d'un seul axe Y et de deux axes Y

Pour faciliter la lecture, le quadrillage peut être affiché dans la courbe de tendance. Ces lignes peuvent être affichées parallèlement à l'axe X et à l'axe Y, indépendamment les unes des autres.

 
action_zoom_plus_stroke Schéma du quadrillage
Figure : Schéma du quadrillage
  • Courbes de tendance
  • Configuration d'une courbe de tendance
  • Édition de la configuration des courbes de tendance
  • Configuration de l'axe X avec une période relative
  • Configuration de l'axe X avec un laps de temps absolu
  • Configuration automatique de l'échelle de l'axe Y
  • Faire défiler l'axe X de la courbe de tendance jusqu'à l'heure courante
  • Affichage du quadrillage de la courbe de tendance
  • Vue de courbe de tendance