earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaccia dell'utente

Interfaccia dell'utente


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 2023
17/12/2022

Select Object Dialog Box

Use the Select Object dialog box to select objects.

 
action_zoom_plus_stroke Select object dialog box
Figura: Select object dialog box

Tabella: Select Object Dialog Box

Command

Description

Lock path

Select to lock the path and make it absolute. Per maggior informazioni, consulta Locked and Unlocked Binding Paths .

Path

Displays the path to the selected object.

  • Locked and Unlocked Binding Paths
  • Select Object and Property Dialog Box