earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Desplazamiento del eje X del gráfico de tendencias a la hora actual

Puede desplazar el eje X al punto más a la derecha para navegar rápidamente a la hora actual. Esto es útil cuando la actualización activa está desactivada.

Mostrar más
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Figura: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Figura: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Figura: Grid lines, schematic

Para desplazar el eje X del gráfico de tendencias a la hora actual
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias que desee mostrar.

  2. En la barra de Gráfico de tendencias , haga clic en Hora actual

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

El gráfico de tendencias muestra el gráfico con la hora actual del cliente como el punto más a la derecha del eje X.

  • Ejes del gráfico de tendencias
  • Iconos de eventos del gráfico de tendencias
  • Vista del gráfico de tendencias